Copyright (c) 2010-2015 Siemens AG. All rights reserved. 10/2015 EWFManager - Version History ================================================================================= Attached you will find the EWFManager version history. --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V02.00.00.00_01.05.00.01 16/10/2015 Change History: - fixed RQ 1468658 EWF-Mgr V2.0: Nach EWF Reinitialize startet der EWF-Manager nicht mehr - Reinit function disabled for OS < WES7 - Added ReadMe File - Shortcuts for Help files will be in a SubFolder called "Help" --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V02.00.00.00_01.04.00.01 13/10/2015 Change History: - fixed RQ 1432502 EWF-Mgr V2.0: Hilfe fehlerhaft - fixed RQ 1463337 EWF-Mgr V2.0: keine eingeschränkte Nutzung für Nicht-Administratoren - fixed RQ 1467560 EWF-Mgr V2.0: FBWF-Manager wird nicht installiert - fixed RQ 750607 EWF-Manager blitzt beim Systemstart auf (WES7) --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V02.00.00.00_01.03.00.01 06/10/2015 Change History: - fixed RQ 1234258 PCBA: User can not activate (change) EWF settings - fixed RQ 1434902 EWF-Mgr V2.0: Einstellungen werden sporadisch nicht übernommen - fixed RQ 1463477 EWF-Mgr V2.0: Nach Reinitialize ist der EWF enabled - fixed RQ 1463485 EWF-Mgr V2.0: Für neu erstellte Partitionen lässt sich der EWF nicht einschalten. - fixed RQ 1465067 EWF-Mgr V2.0: EWF-Manager wird in der Infoleiste nicht angezeigt (Fix merged from DiagBase) --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V02.00.00.00_01.02.00.01 29/09/2015 Change History: - fixed RQ 1432331 EWF-Mgr V2.0: Warnhinweis fehlt - fixed RQ 1234258 PCBA: User can not activate (change) EWF settings - fixed RQ 1325095 PCBA: WES7 -> EWF -> EWF-Manager -> Settings -> Volume D is not listed anymore after startadress has changed - fixed RQ 1440487 EWF-Mgr V2.0: Boot-Partition wird vom EWF-Manager als überwachbare Partition erkannt - fixed RQ 1434986 EWF-Mgr V2.0: USB-Stick wird vom EWF-Manager als überwachbare Partition erkannt - fixed RQ 1432502 EWF-Mgr V2.0: Hilfe fehlerhaft - fixed RQ 1432542 EWF-Mgr V2.0: Installation auf nicht unterstützten Betriebssystemen - fixed RQ 1434902 EWF-Mgr V2.0: Einstellungen werden sporadisch nicht übernommen - fixed RQ 1431935 EWF-Mgr V2.0: Deinstallation nicht möglich - fixed RQ 1431911 EWF-Mgr V2.0: Neustart nach der Installation erforderlich --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V02.00.00.00_01.01.00.01 14/08/2015 Change History: - MultiUser Support - UAC Shield Icon implemented - CHM Help File updated - Setup updated and now cant be upgraded to prevent Errors during Installation User has to uninstall the old Version manually - Updated Admin Service to work as Pipe Server - Reinitialize Button in Settings Dialog - Implemented Error Icon --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V02.00.00.00_01.01.00.01 12/09/2012 Change History: - Shortcut to FBWFMgmt.exe. - Status dialog. - Control icon tray context menu with left and right mouse keys. - Rescan feature, that adds new volumes to Microsoft EWF observation. - After first boot notification instead of warning, that informs user about non initialized MS EWF. - Assure that icons are displayed, even on low performance computers. - Repair feature, that repairs MS EWF entries after cloning a hard disc. - CHM- instead of PDF-help. - In case that FBWFMgmt.exe is present, a shortcut beneath Start-->Programs... will be added during setup. - Install the corresponding CHM-help depending on the presence of FBWFMgmt.exe. - Setup porting from Installshield V11.5 to Installshield 2011. --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V01.01.00.04_01.01.00.01 01/24/2014 Change History: - fixed RQ 960781 Bei WES7 P wird auch Partition ohne LW Buchstaben vom EWF Manager überwacht. - fixed RQ 959542 EWF-Manager Autostart und Einstellungen Tray-Icon 64Bit. - fixed RQ 901605 EWF Ikon erscheint nicht in Taskleiste. - fixed RQ 959635 Der EWF-Manager startet nicht beim Windows-Start. - fixed RQ 959649 EWF-Settings Fenster lässt sich nicht aus der Taskleiste starten. - fixed RQ 959656 EWF-Manager: Fehlerhafte Auswirkung nach Commit-Befehl. --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V01.01.00.00_01.01.00.03 07/18/2011 Change History: - workaround for Nanobox / slow Microsoft EWF API. --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V01.01.00.00_01.01.00.01 08/12/2010 Change History: - changed Icon sort order in the notification area regarding to the drive letter. - fixed Update the registry for a new added windows user. - fixed UAC related error. - replaced Help PDF. - fixed In the uninstall part of the setup all EWF modules are stopped proper (via message broadcast). - fixed All product names has been changed to "SIMATIC IPC EWF-Manager". - replaced The "hide commit warning" & "hide no-admin warning" check boxes thru the "show advices" check box. - added Show commit warning when OS partition is write protected. - removed The no-admin warning message box has been removed. - changed The caption of the partitions group box has been modified. - changed In the settings dialog the position of the cancel and the ok buttons has been swaped. - changed The layout of the settings dialog has been modified. - ported Visual Studio .NET 2003 ==> Visual Studio 2008 ==> Visual Studio 2010. --------------------------------------------------------------------------------- EWFManager Version V01.00.00.06_01.00.00.10 10/08/2009 Initial EWF Manager (V1.0) version.