×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 10035374, Date de la contribution : 18/01/2012
(0)
Évaluer

Pourquoi l'Upgrade actuel du logiciel ne peut-il pas être installé ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description :
Un Upgrade contient un nouveau paquet logiciel avec de nouvelles fonctions. A cette occasion, les licences déjà acquises sont aussi mises à niveau. Un Service Pack (Update) est un logiciel visant à la correction d'erreurs, et ne contient en règle générale aucune extension de fonctionnalité. Ainsi un Upgrade ( mise à niveau ) n'est possible qu'avec le logiciel identique.

STEP 7 Professional est un paquet logiciel spécial, qui est composé des logiciels individuels STEP 7, S7-GRAPH, S7-SCL et S7-PLCSIM. Il possède un environnement de Setup et une autorisation/licence particulière. L'Upgradde séparé de l'un des logiciels contenus n'est pas possible.

Il est également possible de se procurer les programmes STEP 7, S7-GRAPH, S7-SCL et S7-PLCSIM en tant que composants individuels.

Exemple 1 :
Vous utilisez STEP 7 Professional Edition 2006. Vous pouvez installer ici seulement la mise à jour pour STEP 7 Professional Edition 2010.
La mise à niveau de par ex. S7-GRAPH V5.1 ne s'installera pas.

Exemple 2 :
Vous utilisez STEP 7 V5.4 et vous souhaitez l'actualiser en STEP 7 V5.5. Une installation de la mise à niveau pour STEP 7 Professional Edition 2010 est ici possible. Vous avez besoin ici de la mise à niveau pour STEP 7 V5.5.

Note : 
Pour la mise à niveau de STEP 7 V3.x à 5.x en STEP 7 Professional Edition 2006, il existe le Powerpack: MLFB 6ES7810-5CC10-0YC5
 

STEP 7 Professional Edition 2010 STEP 7 Professional Edition 2006
STEP 7 V5.5 STEP 7 V5.4
S7-SCL V5.3 S7-SCL V5.3
S7-GRAPH V5.3 S7-GRAPH V5.3
S7-PLCSIM V5.4 S7-PLCSIM V5.3/V5.4 (en fonction du Service Release)
Tableau  1 : STEP 7 Professional - Version des programmes

Dans le tableau suivant, vous trouverez les liens des mises à niveau correspondantes.

 

Paquets logiciels Références des mises à niveau actuelles Services-Packs actuels
STEP 7 V5.4 6ES7810-4CC08-0YE5 SP5:
36184684
STEP 7 V5.5 6ES7810-4CC10-0YE5 SP1:
52336451
S7-GRAPH V5.2 6ES7811-0CC05-0YX4 SP3:
16643140
S7-GRAPH V5.3 6ES7811-0CC06-0YE5 SP7:
51884382
S7-SCL V5.3 6ES7811-1CC05-0YE5 SP6:
54362109
S7-PLCSIM V5.3 6ES7841-0CC04-0YE5 SP1:
21567015
S7-PLCSIM V5.4 6ES7841-0CC05-0YE5 SP5:
51884628
STEP 7 Professional Edition 2006 6ES7810-5CC10-0YE5 SR6:
36184850
STEP 7 Professional Edition 2010 6ES7810-5CC11-0YE5 SR1:
52336670
Tableau 2 : Aperçu des Upgrades et Services Packs actuels

Mots-clefs :
Interruption de l'installation

Notes relatives à la sécurité
Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire d’implémenter (et de maintenir en permanence) un concept de sécurité industrielle global et conforme à l’état actuel de la technique. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu’une partie d’un tel concept. Pour plus d’informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
Copier l'URL
Poste de commande mySupport