×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 100778580, 文档发布日期 2014年8月29日
(12)
评估

STARTER软件的安装

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品


        本文介绍了STARTER软件的安装步骤。西门子的 STARTER 软件可以在 Windows XP或Windows 7等多种版本下安装。安装之前通常需要注意以下几点:1.将西门子官方网站下载的STARTER软件所有的安装包解压到同一个文件下下;2.压缩包的解压路径不能有中文;3.安装前最好能重启计 算机;4.安装时,建议关闭其他程序;5.安装路径不能有中文;6.如果已经安装了Starter软件以及其中一部分SSP,也可以单独安装其他的安 装包。

STARTER软件下载地址:http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/26233208

通常需要下载的文件如下图所示:

0

安装过程如下:

1 运行CD_1文件夹下的Setup.exe

进入到"CD_1"--->"Setup",双击"Setup",会出现如下对话框:

1
图01.安装界面1

2 弹出如下对话框,点击"Next"

2
图02.安装界面2

3 接下来会出现对话框(如下图),需要做以下操作:

  1. 在出现的对话框中的左下角空白框内点击一下,出现对号。
  2. “Next”按钮由灰色变成黑色,点击“Next”。
3
图03.安装界面3

4 在出现的窗口中,可以选择需要安装的SSP包(注:建议全部选中),点击“Next”

4
图04.安装界面4

5 在具体的安装包选项卡中选择需要安装的驱动产品(注:建议全部选中),点击“Next”

5
图05.安装界面5

6 当出现这个窗口表示开始安装组件,安装时间比较长,无需进行任何操作

6
图06.安装界面6

7 当出现这个窗口,表示已安装完毕,但电脑需要重启

7
图07.安装界面7

9 STARTER软件安装好后,桌面上出现如下图标,双击运行

8
图08.STARTER快捷方式

10 接口设置

    常用的连接starter的接口包括:CP5512(笔记本),CP5611(台式机),CP5711(USB接口),PC adapter(可以直连CU320-2,不能单独连接G120-2和MM4变频),USB线(G120),以太网线等等。
下面以CP5512与变频器连接为例:首先点击"Options"里的"Set PG/PC Interface",然后根据所使用的是MPI电缆还是Profibus电缆,选择CP5512 MPI或CP5512 PROFIBUS,如下图:

9.PNG
图09.PG/PC设置

然后,点击“Properties”按钮设置属性,如下图:
 
图10.Profibus属性配置

选中"PG/PC is the only master on the bus",然后点击“OK”。
CP5611、CP5711、PC adapter操作步骤与CP5512类似;用USB电缆连接G120时,在"Set PG/PC Interface"里选择USB.S7USB;用以太网线连接STARTER接口时,在"Set PG/PC Interface"里要选择相应的以太网卡,并将网卡的IP地址设置成自动获取IP。

附加信息

如果STARTER在安装中出现错误,可能是如下原因:
1.如果之前安装了Microwin软件,需要先卸载Microwin,安装好Starter后再重新安装Microwin;
2.系统安装的杀毒软件禁用了STARTER 的自动启动进程,关掉一些自动启动的软件工具,再进行安装;
3.操作系统中某些进程跟STARTER冲突;
4.操作系统中重要文件或者进程丢失,建议重装系统;
5.如果发生兼容性问题可以右键STARTER图标,选择“属性”中“兼容性”,选中“以兼容模式运行这个程序”。

11.PNG
图11.STARTER兼容性

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.