×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 102325771, 文档发布日期 2019年6月13日
(9)
评估

在STEP 7 (TIA 博途)里哪些 IO 控制器和 IO 设备支持下列功能:IRT, 优先启动, MRP, MRPD, PROFIenergy, 共享设备, MSI/MSO, 智能设备, 同步模式和选项处理?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
PROFINET IO 控制器和PROFINET IO 设备所支持的 PROFINET功能的概览

在 STEP 7 (TIA 博途)里, PROFINET IO 控制器和PROFINET IO 设备所支持的 PROFINET功能的概览如下: 

STEP 7 (TIA 博途)里,以下PROFINET IO 控制器 支持上述 PROFINET 功能。

 Registrierung notwendig    102325771_IO-Controller_PROFINET_functions_TIAPortal_mit_SIMOTION_en.xlsx (47.8 KB)

STEP 7 (TIA 博途)里,以下PROFINET IO 设备支持上述 PROFINET 功能。

 Registrierung notwendig    102325771_IO-Device_PROFINET_functions_TIAPortal_en.xlsx (35.8 KB)

注意
条目号 49311792 是关于SIMOTION 和 SINAMICS 的PROFINET IO 控制器和 IO 设备支持上述PROFINET功能的概览。

等时实时通信(IRT)
在 PROFINET 设备之间同步传输循环交换的 IRT 数据。在发送方的时钟里给 IRT 数据预留了带宽。预留的带宽保证了IRT数据能在预留的同步时钟间隔内传输, 即使在网络负载很重的情况下(例如:TCP / IP通信或其它的实时通信

优先启动
优先启动是用于在使用RT和IRT通信时加速 PROFINET IO 系统内IO设备启动的 PROFINET 功能。

在以下情况下,该功能可以削减配置的相应的IO设备返回到循环用户数据通信所需要的时间:

  • 当重新上电后

  • 当站重新恢复后

  • 当IO 设备使能后

介质冗余协议(MRP)
介质冗余可以提高网络和设备的可用性。冗余的传输路径(环型拓扑结构)保证了当一个传输路径失效后另一个传输路径可用。

介质路径规划冗余 (MRPD)
使用 MRP 的扩展功能" 介质路径规划冗余" (MRPD),可以实现更短更新时间的介质冗余 (与IRT一起使用),。MRPD 是基于"高性能"的 IRT  和MRP。为了实现介质冗余情况下的更短的更新时间, 在环中的 PROFINET 设备会在两个方向发送数据。设备也会从两个环端口接收数据,无需环网重构时间。跟MRP一样冗余管理器会阻止循环数据帧

PROFIenergy
此功能用于在生产过程的空闲时间进行节能, 例如,通过使用标准的 PROFIenergy 命令来临时的切断编码器和负载的供电 。

更多关于 PROFIenergy信息可从下列条目号的手册中获得。
 

Manual Description Entry ID
SIMATIC PROFINET System Description 关于 PROFIenergy一般信息 19292127
SIMATIC S7-300 with PROFINET interface PROFINET IO 控制器 或者 IO 设备的 PROFIenergy 12996906
System and Standard Functions for S7-300/400
Volume 1 and Volume 2
发送和接收 (PROFIenergy) 数据记录
  • 在智能设备使用 SFB73 "RCVREC" 从更高一级的IO控制器中接收数据记录(PROFIenergy) 。
  • 在智能设备使用SFB74 "PRVREC" 发送数据记录(PROFIenergy) 给更高一级的IO控制器中。
44240604
SIMATIC HMI Comfort Panels 通过PROFIenergy控制操作面板的背光亮度 49313233
SIMATIC ET 200S: Power module PM-E 通过PROFIenergy关断电位组 43582121
SIMATIC ET 200S: Motor starter ET 200S HF 使用PROFIenergy关断电机和电机的电流测量 6008567
SENTRON PAC3200 / PAC4200 SENTRON PAC 多功能测量设备在PROFINET中使用并通过SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET模块用于PROFIenergy 功能 26504372
SIRIUS motor starter M200D
for PROFIBUS / PROFINET
电机启动器M200D的PROFIenergy 功能 38823402
ET 200S motor starter, fail-safe motor starter, safety engineering DPV1 启动器的PROFIenergy 功能 6008567
ET 200pro motor starter 电机启动器ET 200pro的PROFIenergy 功能 22332388

表1

共享设备
IO 设备可以提供数据到多个 IO 控制器。

模块内部的共享输入/输出(MSI/MSO)
通过模块内部共享输入 (MSI) 功能,输入模块可将其输入数据最多提供给 4 个 IO 控制器。 每个IO控制器都具有对相同通道的读取权限。                                                                                                                                                           

通过模块内部共享输出 (MSO) 功能,输出模块可将其输出数据最多提供给 4 个 IO 控制器。一个 IO 控制器具有对输出模块通道的写访问权。 另外,还允许最多3 个 IO 控制器具有这些通道的读访问权。

智能设备
CPU的“智能设备” (智能 IO 设备) 功能是允许与IO控制器确定性地交换数据并且CPU作为智能处理单元。智能设备作为IO设备连接到"更高一级"的 IO 控制器。

处理是通过CPU用户程序来完成。中央或远程IO捕获的过程值由用户程序进行预处理,然后通过CPUCPIO设备接口提供给更高一级的站。

在PROFINET接口上,智能设备可以是同时作为IO设备的 IO 控制器,这取决于它的组态。这种方式下,智能设备通过它的 PROFINET 接口作为更高一级IO系统的一部分同时也作为IO控制器建立更低一级的IO系统。

智能设备也可以用作共享设备。

过程数据的同步模式
通过 PROFINET IO和用户程序循环传输的过程数据被同步以实现最高的确定性。分布式 IO 的输 入和输出数据同时捕获和输出。为此需要等距 PROFINET IO循环时钟。

组态控制 (选项处理)

通过选项处理可以在网络上添加完整的站点,并通过额外的技术工作来扩展或改变PROFINET网络。在S7-1500里也可以通过目标IP地址,将正确的网络参数自动分配给更低一级的PROFINET设备(自动地址更改)。                                

中央和分布式选项处理(组态控制)允许为将来扩展或修改站点或IO设备的结构准备。通过这种方式,复杂自动化项目只需最大化配置一次,之后就可以根据需要灵活地选择不同选项。

 

更多信息
条目号 44383954 列出了在STEP 7 V5.x中哪些 IO 控制器和 IO 设备支持以下PROFINET功能:

  • IRT
  • 优先启动
  •  MRP
  • MRPD
  • PROFIenergy
  • 共享设备
  • 智能设备
  • 时钟同步模式
  • 系统冗余
  • 选项处理

手册SIMATIC PROFINET PROFINET with STEP 7 V15提供了上述PROFINET 功能的相关信息。


 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.