×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 102325771, 文档发布日期 2020年9月21日
(12)
评估

在STEP 7 (TIA Portal)里哪些 IO 控制器和 IO 设备支持下列功能:IRT, 优先启动, MRP, MRPD, PROFIenergy, 共享设备, MSI/MSO, 智能设备, 等时同步模式,系统冗余和组态控制?

新手必读: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
下面提供了关于 PROFINET IO 控制器和 IO 设备在 STEP 7 (TIA Portal) 中所支持的 PROFINET 功能的概览:
  • IRT
  • 优先启动
  •  MRP
  • MRPD
  • PROFIenergy
  • 共享设备
  • 智能设备
  • 时钟同步模式
  • 系统冗余
  • 选项处理


在 STEP 7 (TIA Portal)里,以下PROFINET IO 控制器 支持上述 PROFINET 功能。
 Registrierung notwendig  102325771_IO-Controller_PROFINET_functions_TIAPortal_mit_SIMOTION_en.xlsx (49,4 KB)

在 STEP 7 (TIA Portal)里,以下PROFINET IO 设备支持上述 PROFINET 功能。

 Registrierung notwendig  102325771_IO-Device_PROFINET_functions_TIAPortal_en.xlsx (36,3 KB)

注意
条目号 49311792 是关于SIMOTION 和 SINAMICS 的PROFINET IO 控制器和 IO 设备支持上述PROFINET功能的概览。

等时实时通信 (IRT)

在 PROFINET 设备之间同步传输循环交换的 IRT 数据。在发送方的时钟里给 IRT 数据预留了带宽。预留的带宽保证了IRT数据能在预留的同步时钟间隔内传输, 即使在网络负载很重的情况下(例如:TCP / IP通信或其它的实时通信

优先启动

优先启动是用于在使用RT和IRT通信时加速 PROFINET IO 系统内IO设备启动的 PROFINET 功能。

在以下情况下,该功能可以削减配置的相应的IO设备返回到循环用户数据通信所需要的时间:

  • 当重新上电后

  • 当站重新恢复后

  • 当IO 设备使能后

介质冗余协议 (MRP)

介质冗余可以提高网络和设备的可用性。冗余的传输路径(环型拓扑结构)保证了当一个传输路径失效后另一个传输路径可用。


介质路径规划冗余 (MRPD)

使用 MRP 的扩展功能" 介质路径规划冗余" (MRPD),可以实现更短更新时间的介质冗余 (与IRT一起使用),。MRPD 是基于"高性能"的 IRT  和MRP。为了实现介质冗余情况下的更短的更新时间, 在环中的 PROFINET 设备会在两个方向发送数据。设备也会从两个环端口接收数据,无需环网重构时间。跟MRP一样冗余管理器会阻止循环数据帧


PROFIenergy

此功能用于在生产过程的空闲时间进行节能, 例如,通过使用标准的 PROFIenergy 命令来临时的切断编码器和负载的供电 。

更多关于 PROFIenergy信息可从下列条目号的手册中获得。

手册描述条目 ID 
SIMATIC PROFINET 系统说明关于PROFIenergy的基本信息19292127 

具有 PROFINET 接口的 SIMATIC S7-300

PROFINET IO控制器或IO设备的PROFIenergy12996906 
SIMATIC 用于S7-300/400 系统和标准函数的系统软件卷1/2 参考手册

发送和接收(PROFIenergy)数据记录

  • 通过SFB73 "RCVREC" 在更高一级的IO 控制器中接收来自智能设备的(PROFIenergy)数据记录 。
  • 通过SFB74 "PRVREC" 设置更高一级的IO 控制器中的自智能设备的(PROFIenergy)数据记录。
44240604 
SIMATIC HMI 操作设备 精智面板通过PROFIenergy控制操作面板的背景光49313233 
SIMATIC ET 200S:电源模块 PM-E通过PROFIenergy切断电势组43582121 
SENTRON PAC3200 / PAC4200通过SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET模块合并SENTRON PAC多功能测量设备的PROFINET和PROFIenergy26504372 

SIRIUS 电机启动器 M200D的
PROFIBUS / PROFINET

电机启动器M200D中的PROFIenergy38823402 
ET 200S 电机启动器, fail-safe 电机启动器, safety engineering
  • DPV1下电机启动器的PROFIenergy
  • 通过PROFIenergy切断电机以及测量当前的电机电流值
6008567 
ET 200pro 电机启动器ET 200pro电机启动器的PROFIenergy22332388 

表 1


共享设备

IO 设备可以提供数据到多个 IO 控制器。


模块内部的共享输入/输出 (MSI / MSO)

通过模块内部共享输入 (MSI) 功能,输入模块可将其输入数据最多提供给 4 个 IO 控制器。 每个IO控制器都具有对相同通道的读取权限。                                                                                                                                                           

通过模块内部共享输出 (MSO) 功能,输出模块可将其输出数据最多提供给 4 个 IO 控制器。一个 IO 控制器具有对输出模块通道的写访问权。 另外,还允许最多3 个 IO 控制器具有这些通道的读访问权。


智能设备

CPU的“智能设备” (智能 IO 设备) 功能是允许与IO控制器确定性地交换数据并且CPU作为智能处理单元。智能设备作为IO设备连接到"更高一级"的 IO 控制器。

处理是通过CPU用户程序来完成。中央或远程IO捕获的过程值由用户程序进行预处理,然后通过CPUCPIO设备接口提供给更高一级的站。

在PROFINET接口上,智能设备可以是同时作为IO设备的 IO 控制器,这取决于它的组态。这种方式下,智能设备通过它的 PROFINET 接口作为更高一级IO系统的一部分同时也作为IO控制器建立更低一级的IO系统。

智能设备也可以用作共享设备。


过程数据的等时同步模式

通过 PROFINET IO和用户程序循环传输的过程数据被同步以实现最高的确定性。分布式 IO 的输 入和输出数据同时捕获和输出。为此需要等时的 PROFINET IO循环时钟。

系统冗余

系统冗余是指每个 IO 设备通过 PROFINET 与两个容错的 CPU 之间进行通讯连接。该通讯连接可以通过任何拓扑的互连来建立。 

与 IO 设备的单边连接相比,一个 CPU 的故障将不会导致其所连接的 IO 设备出现故障。


组态控制 (选项处理)

通过选项处理可以在网络上添加完整的站点,并通过额外的技术工作来扩展或改变PROFINET网络。在S7-1500里也可以通过目标IP地址,将正确的网络参数自动分配给更低一级的PROFINET设备(自动地址更改)。                                

中央和分布式选项处理(组态控制)允许为将来扩展或修改站点或IO设备的结构准备。通过这种方式,复杂自动化项目只需最大化配置一次,之后就可以根据需要灵活地选择不同选项。

更多信息

条目号 44383954 列出了在STEP 7 V5.x中哪些 IO 控制器和 IO 设备支持以下PROFINET功能:
  • IRT
  • 优先启动
  •  MRP
  • MRPD
  • PROFIenergy
  • 共享设备
  • 智能设备
  • 时钟同步模式
  • 系统冗余
  • 选项处理

手册 SIMATIC PROFINET with STEP 7 V16 提供了上述PROFINET 功能的相关信息。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。