×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 103198851, 文档发布日期 2020年3月31日
(29)
评估

使用 WinCC Professional,如何从没有网络连接的组态计算机(离线)传送项目到运行计算机上?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
使用 WinCC Professional 如果在组态计算机和运行计算机间没有网络连接,例如通过使用移动存储设备仍然可以进行传送。并且运行数据在传送过程中不会丢失。 首次传送 组态发生改变后进行传送

通常,需要使用网络连接将 WinCC Professional 组态的项目传送到Runtime PC 上。自 WinCC V13 版本起,支持通过移动存储介质 (U 盘或其他)将项目离线传送到装有 WinCC RT 的计算机上。

如果离线传送项目到 Basic 面板 、Comfort 面板或者是具有 Runtime Advanced 项目的 PC 上, 您可以在“更多信息”下找到相应的 FAQ 链接。
如果使用的是 WinCC V7 并需要再次进行离线传送项目,同样地下面也提供了FAQ 的链接。

首次传送

  1. 在 TIA Portal 的项目视图,选择一个需要传送到具有 WinCC Runtime 计算机上的HMI 项目。
     
  2. 在 TIA Portal 的菜单,选择“在线 -> 下载到文件系统”(V13 SP1及以上)。TIA Portal V13 中的命令是 "在线 > 在文件系统中保存设备设置"。


    图. 1

    在打开的组态对话框中,选择已连接的移动介质的存储路径,比如: U 盘。目标文件夹必须是空的。
    项目会自动进行编译,之后打开以下对话框:

         

          图. 2

          变量记录的设置与首次传输无关,例如选择“Retain”。

          如果希望从组态计算机传送配方到目标计算机上,请参照图.2 启用相应选项。

    3. 连接移动设备到后续要启动 Runtime 项目的目标计算机。将带有配置的完整目录复制到计算机的硬盘上。 


    4.  在目标计算机上启动“WinCC RT Start” 工具。在“项目”中选择传送过来的组态。


      
       图. 3
 
   5.   然后在当前对话框中点击启动图标启动运行系统。 在此工具中,还可以在“Autostart”选项卡中参数化运行时的自动启动

修改组态后进行传送

  1. 若之后组态发生了改变,必须重新传送修改的项目到目标计算机。需要重新选中项目。
  2. 在 TIA Portal 菜单中选择命令  "在线 > 下载到文件系统"。
    在打开的组态对话框中,选择已连接的移动介质的存储路径,例如 U 盘。目标文件夹必须是空的。

         项目会自动进行编译,之后打开以下对话框:

         
                                                                                                                                                       

    图.4

          现在的归档设置是相关的。通常选择 "Retain" 以便于之前在目标计算机上运行的归档不会被删除。
          从第二次传输开始,不再启用从工程到目标计算机的配方下载(见图4)。否则,在运行时对目标计算机所做的更改将再次被覆盖

     3. 连接移动设备到目标计算机。复制U 盘中的内容并粘贴到已有的项目路径中。Windows 之后弹出对话框 "替换或跳过文件"。 在此选择 

         "替换目标中文件"。 

     4.在目标计算机上启动工具 "WinCC RT Start", 并安上述方式启动 Runtime 。
 

更多信息
如果希望离线下载程序到 Basic 面板、  Comfort 面板或者PC 上的 Runtime Advanced, 更多信息请参看: 109740696

如果需要从 WinCC V7 组态站离线下载程序到 WinCC V7 Runtime 的计算机上,  请参看下列 FAQ: 24193864


更多关键字
离线, 下载, 传送, 组态站, ES        


                                                    

安全信息

为了防止工厂,系统,机器和网络受到网络攻击,执行和连续性的维护-着眼全局的-先进的工业安全概念是必要的. 西门子的产品和解决方案构成这个 概念的其中一个因素.更多关于工业安全的信息,请访问



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。