×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 103928666, 文档发布日期 2014年10月21日
(1)
评估

怎样读S7-1500 CPU的运行时间

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

描述

读出S7-1500 CPU的运行时间有多种方式,下面分别介绍这几种方式。

1 通过OB1的启动参数读出运行时间 在非优化的OB1启动信息中带有OB1的运行时间,如图1所示。

读出非优化的OB1中运行时间


图1.读出非优化的OB1中运行时间

将启动信息参数传递到全局变量中就可以读出CPU的上次扫描、最小、最大扫描时间,编程非常方便。

2调用RD_SINFO函数读出运行时间

如果使用优化的OB1,启动信息简化而没有这些运行信息,如图2所示,则必须调用函数读出。

优化OB1的启动信息

2优化OB1的启动信息

例如在OB1中调用RD_SINFO函数读出运行时间,程序如图3所示。参数TOP_SI为当前OB1的启动信息,
数据类型为
SI_classic,需要手动键入,ZI1为上次扫描时间,ZI2_3包含最小、最大扫描时间,低字为最小扫描时间,
高字为最大扫描时间,示例中分别传送到
MW10MW12中。START_UP_SI为暖启动OB的启动信息,
示例中没有进行引用。

调用RD_SINFO函数

3调用RD_SINFO函数

 

3调用RT_INFO函数读出运行时间

通过函数RT_INFO也可以读出CPU的运行时间,示例程序如图4所示。

g

4调用RT_INFO函数

通过模式123可以读出CPU的上次扫描、最小、最大扫描时间,在这三种模式下,参数INFO的数据类型为LTIME,可以直接读出。也可以通过其他模式读出运行时间的百分比。

4调用RUNTIME指令读出运行时间

通过指令RUNTIME可以从参数RET_Val直接读出CPU的运行时间,单位为秒,MEM为中间保存程序运行的存储器,两个参数类型都是LREAL,除此之外还可以读出一段程序的运行时间。如图5所示。

指令RUNTIME 5  RUNTIME指令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。