×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 105118415, 文档发布日期 2014年11月14日
(0)
评估

S7-1500与S7-300/400基于UDP的开放式用户通信

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

应用描述

通过开放式用户通信(Open User communication,OUC)  S7-1200/1500 和 S7-300/400 CPU 可以使用集成的 PN/IE 接口进行数据交换。

OUC允许 CPU 与任何通信设备进行开放式数据交换。由于此通信仅由用户程序中的指令进行控制,因此可以在程序中建立和终止事件驱动型连接。在运行期间,也可以通过用户程序修改连接。

对于具有集成 PN/IE 接口的 CPU,可使用 TCP、UDP 和 ISO-on-TCP 连接类型进行开放式用户通信。

本应用介绍S7-1500与S7-300/400之间通过集成PN/IE接口进行 UDP 开放式用户通信。

解决方案

对于S7-1500与S7-300/400之间进行开放式用户通信,根据组态编程的方式不同,又可以分为:

    * 用TIA Portal STEP 7在同一项目下组态编程

    * 用TIA Portal STEP 7在不同项目下组态编程

    * 不同项目下分别用TIA Portal STEP 7 组态编程S7-1500和用STEP 7 V5.x组态编程S7-300/400

下 载附件中的文档以第三种方式(即不同项目下分别用TIA Portal STEP 7 V1x组态S7-1500和以经典STEP 7V5.x组态S7-30/400)为例介绍如何实现S7-1500与S7-300/400的UDP开放式用户通信,并提项目程序下载。同时,也提供前两 种组态模式的项目程序下载,但没有文档说明,用户可参考第三种模式的文档。

对于同一项目下的程序,下载后类型为*.zap13的文件直接用TIA Portal STEP7 V13恢复打开(项目视图---项目----恢复)。
对 于不同项目下的程序,下载后类型*.zip的文件先解压到文件夹,其中,解压出来的*.zap13文件直接用TIA Portal STEP7 V13恢复打开(项目视图下菜单:项目---恢复),解压出来的*.zip文件可直接用STEP7 V5.5恢复打开(菜单:文件---恢复)或再次解压后由STEP7 V5.5打开。

下载

内容 下载
用TIA Portal STEP 7在同一项目下组态编程的程序 zippic ( 2471 KB )
用TIA Portal STEP 7在不同项目下组态编程的程序 zippic ( 3615 KB )
不同项目下分别用TIA Portal STEP 7 组态编程S7-1500和用STEP 7 V5.x组态编程S7-300/400的程序 zippic ( 3097 KB )
不同项目下分别用TIA Portal STEP 7 组态编程S7-1500和用STEP 7 V5.x组态编程S7-300/400实现基于TCP的开放式通信的文档 pdfpic ( 694 KB )

表01.

注意

本应用中的截图和程序由TIA Portal STEP7 V13, STEP 7 V5.5 SP4 创建,所用CPU1511的固件版本为V1.6,CPU315-2PN/DP的固件版本为V3.2。

所有附件下载 ( 9866 KB )

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。