×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 105824690, 文档发布日期 2015年1月5日
(0)
评估

当在 SIMATIC powerrate 中手动输入能源计量值时,需要注意什么?

  • 文档
  • 涉及产品

描述
PRE_SUM / PR3_SUM  捕获块不仅支持自动捕获能源值,而且还支持在 WinCC 用户界面中手动输入计量值。请注意以下几点。

PRE_SUM / PR3_SUM 块的捕获模式
在能源计量捕获模式中使用 PRE_SUM / PR3_SUM 捕获块。

  • 参数 “INP_SEL = 1” 为整型计数器with Integer Counter
  • 参数 “INP_SEL = 2” 为模拟量计数器 with Analog Counter

在 “Puls” 和 “Calculation” 捕获模式下,不能使能手动输入。

 用于缩放输入值的加权因子
就如自动操作模式,在“手动”模式下, 调用 PRE_SUM / PR3_SUM 块接口时,“WEIGHT_A” 加权因子集需要考虑输入值的缩放。默认情况下,在 WinCC 运行系统中,系统期望的输入值格式是以“kWh” 为单位(参考如下的“输入/编辑”视图)。
为此在 PRE_SUM/PR3_SUM 块中设置加权因子 “WEIGHT_A” 的值为“1”(1.000e+000)。使用此设置值,输入值被解析为“kWh”。 


图 01

处理非千瓦时的单位(kWh
如果涉及的能源计量值使用其它单位如 “Wh” 或 “MWh” 显示,那么使用如下的数据输入选项。

  • 在输入之前,用户必须转化值为“kWh”。
  • 在 PRE_SUM / PR3_SUM 块中相应地更改 WEIGHT_A 的比例因子。
    • Wh: 因子: 0.001 (WEIGHT_A := 1.000e-003)
    • MWh: 因子: 1000 (WEIGHT_A := 1.000e+003)

    在这种情况下,必须更改面板为新的单位比例。
    关于此操作的相关描述参考 SIMATIC powerrate 手册的 链接。(必须更改4个参数 V_MAN, V_MAN_L1, …_L2, …_L3 到相应的单位比例如 - Wh 或 MWh。)

注意
一个特殊情况是运行时,临时从“自动”切换到“手动”(例如,现场总线发生短暂的中断。)。在这种情况下,在输入时 PRE_SUM / PR3_SUM 块的 WEIGHT_A 集和读取值必须进行转换。

示例
测量仪表通过现场总线以单位“Wh”传送能源计量值。然而,能源计量值以 “kWh” 单位显示。
因此,在输入计量值之前,必须将其转化为期望的单位 “Wh”。 
(例如,读取值:“734676.67 kWh” > 输入值“734676670 Wh”)。

在这种情况下,“输入/编辑” 视图中的默认显示单位为“kWh” 不再适用。在临时手动输入模式期间,忽略此单位。

备注
这种临时手动输入的情况在实际应用中不会经常出现,因为自动捕获周期(例如 15分钟)一般不会被手动捕获获知。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
该文档的主题页面