×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 105903240, 文档发布日期 2015年1月5日
(1)
评估

如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表?

  • 文档
  • 涉及产品

描述
由于不能确保能源管理的办公人员总能够使用到 WinCC 站(WinCC PC),所以需要在一台没有安装 WinCC 的计算机(办公 PC)提供 SIMATIC powerrate 能源报表。
此篇文档仅描述 “SIMATIC powerrate 报表工具” 所需要的计算机设置。

安装要求
WinCC PC

  • Windows XP 或 Windows 7 企业版(32位)
  • WinCC V 7.x
  • powerrate 4.x

办公 PC

  • Windows XP 或 Windows 7 专业版(64位)
  • Excel (2003/2007/2010)
  • WinCC Connectivity Client Pack
  • powerrate Reports 4.x
  • Automation License Manager
  • OPC Core Component

注释
如果在报表工具中发生 “Error in getSQLData()” 的错误,那么请检查 “WinCC Connectivity Client Pack” 的安装。或许是 CAC 组件丢失(“CCWinCCOLEDBProvider.dll”),或者是 (CCTagCompressionPlugIn.dll, TABCTL.OCX)未注册。

说明
以下描述两种不同的基本方案。

在同一个工作组的方案

WinCC PC 的设置
 

防火墙 不需要特殊设置
用户权限 任何用户
组成员 Administrators, SIMATIC HMI, SIMATIC HMI Viewer (默认设置)
计算机全名 任意,属于某个工作组
DCOM 设置 Windows 7 :
不需要改变

Windows XP:
查看 SIMATIC.NET 文档,条目号: 77377601

  • 章节 4.7.4
    接受所有 SimaticNET 的设置
  • 章节 4.7.5
    服务器的设置(OPCServer.WinCC):
    - 在 “安全” 栏自定义设置三种允许权限 
    - 添加 SIMATIC HMI 组


办公 PC 的设置
 

防火墙 禁用防火墙,或者进入 “传出的 TCP 和 UDP” 例外规则,所有端口,将程序 “PRE_Reports.exe” 例外, 或当报表工具开始启动或尝试连接时点击“确认例外”。
用户权限 需要与 WinCC PC 相同的用户和密码。
组成员 SIMATIC HMI, SIMATIC HMI Viewer
计算机全名 任意,属于某个工作组
DCOM 设置 Windows 7:   
启用网络识别,查看 SIMATIC.NET 文档第4.7.1章节,条目号 77377601

Windows XP:
不需要做必要的改变



在同一个域的方案

注释

  • 必须保证在同一个域中插入新用户或计算机名前已完成安装所有需要的软件。
  • 在同一个域中, “在同一个工作组的方案” 描述的设置都需要做。
    下面描述在同一个域的方案下需要做的额外步骤。
  1. 按住组合键 <Windows> + <R> 打开 “运行”对话框,输入 “mmc” 。在打开的微软管理控制台创建 “siemens” 作为域中活动目录用户(Active Directory User)。

    注释
    更多关于微软管理控制台和需要的嵌入式管理单元的信息查看连接:

        MMC的活动目录管理
        活动目录嵌入式管理单元的安装

       
        图. 01

  1. 在办公 PC 上按住组合键 <Windows> + <R> 打开 “运行” 对话框输入 “compmgmt.msc”。
    打开管理员组策略的属性对话框,路径:“计算机管理 > 系统 > 本地用户和组 > 组 > 管理员”。
    包括办公 PC 管理员组成员的活动目录用户 “siemens”。


    图. 02
     
  2. 打开用户组策略的属性对话框,路径:“计算机管理 > 系统 > 本地用户和组 > 组 > 用户”。
    包括办公 PC 用户组成员的活动目录用户 “siemens”。


    图. 03
  3. 在办公 PC 打开 “Siemens” 文件夹的属性窗口,路径:“计算机 > 系统 C: > Programs (x86)”。
    在 “安全” 标签选择 “编辑” 打开 “Siemens” 的权限窗口。选择 “siemens” 用户并激活 “完全控制” 权限。
    点击 “OK” 键依次关闭窗口。


    图. 04
     
  4. 依照步骤 2 和步骤 3 为活动目录用户 “siemens” 添加下面的组:
  • 管理员组
  • 用户组
  • SIMATIC HMI 组
  • SIMATIC HMI VIEWER
  1. 在 WinCC PC 上依照步骤 4 中描述的为 WinCC 项目文件夹激活活动目录用户 “siemens” 的完全控制权限。

创建环境
该常问问题的截图均在 Microsoft Windows 7 下创建的。

安全注释
西门子为工厂的操作,解决方案,机器,设备或网络等工业安全功能提供安全支持的的产品和方案。在复杂的工业安全概念中这些是非常重要的组成部分。西门子的产品和解决方案在工业安全概念下持续开发。西门子建议用户经常关注产品的更新。
为了实现西门子产品和解决方案的安全操作,使用恰当的安全策略(例如单元保护概念)和在一个全局的工业安全概念中集成每一个组件是非常必要和美观的。同时覆盖第三方产品的使用。更多关于工业安全的信息请参考:
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
为了及时能通知您产品更新,我们建议您订阅指定产品的新闻速递。更多信息参考:
http://support.automation.siemens.com.

更多关键字
能源管理,能源数据管理

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.