×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档编号 108165711, 文档发布日期 2016年8月5日
(9)
评估

PROFINET——最重要的文件和链接的概述

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
在这个网页可以找到PROFINET应用实例,FAQs和在工业在线支持中其他条目的最重要的总结。此外,你会在这个页面中发现其他提供关于PROFINET,例如,宣传册、课程或目录信息的一些链接。
PROFINET 功能调试兼容性

性能
组态

编程技巧
工业
以太网
更多信息


PROFINET 功能 
在这个条目列表中可以找到最重要的 PROFINET 功能的链接。

应用实例

SIMOTION 和 SINAMICS:通过 PROFINET IRT (MRPD)实现无扰动介质冗余
Application Guideline for Implementing the Switch-Off Concepts With PROFIenergy
PROFIenergy - 通过 SIMATIC S7 节能
组态 SIMATIC 和 SIMOTION (I 设备)之间的 RT 通信
SIMOTION 和 SINAMICS:通过 PROFINET IRT (MRPD)实现无扰动介质冗余
PROFINET IO – 用户程序中的诊断处理
使用 S7-1500 进行用户程序诊断
PROFINET 网络组件(PROFINET IO、SNMP、WBM)的诊断方法
PROFINET IO 系统的自动调试
PROFINET IO — 组态与诊断
通过IE/AS-i LINK PN IO (组态7)将AS-i系统集成到PROFINET中
IWLAN:在工业环境中建立无线局域网
在 PROFINET IO 环境(配置 6)下使用 RCoax 电缆配置 IWLAN
通过 SIMATIC S7 实现组态控制
Sample project for the PROFINET Driver for Controller

FAQ

SIMOTION: PROFINET和PROFIBUS的诊断功能
在STEP 7 (TIA 博途)里哪些 IO 控制器和 IO 设备支持下列功能:IRT, 优先启动, MRP, MRPD, PROFIenergy, 共享设备, MSI/MSO, 智能设备, 同步模式和选项处理?
在STEP 7 V5.x中,哪些IO-控制器及IO-设备支持下列功能:IRT,优先启动,MRP,MRPD, PROFIenergy,共享设备,智能设备,等时模式,系统冗余和组态控制(Option handling)?
FAQ Development Kit Collection

手册

SIMATIC NET Basics of IWLAN
Configuration Examples for S7-400H with PROFINET SIMATIC S7-400H as of V6.0
Basic Functions for Modular Machines
SIMATIC PROFINET 使用 STEP 7 V15 组态 PROFINET
STEP 7 Professional V13.1

更多信息

PROFINET 概述页面
PROFINET Driver Video
“生产力优势通过快速和开放以太网标准”手册
PROFINET Truck

服务

SITRAIN PROFINET 课程设置


调试
在这个列表中会找到调试 PROFINET IO 系统的条目链接。

应用实例

PROFINET IO — 组态与诊断
PRONETA 2.6.0.7 调试和诊断工具,适用于 PROFINET
为 PROFINET IO 网络创建归档内容
测定工业以太网典型设置的传输时间

工具

SIMATIC Automation Tool - the commissioning and service operation tool for SIMATIC modules
PRONETA 2.6.0.7 调试和诊断工具,适用于 PROFINET
New Primary Setup Tool (PST) version V4.2 HF1, 4.2 and 4.1 for setting addresses of SIMATIC NET Industrial Ethernet products available as download
自动化和驱动技术的兼容性工具

服务

SITRAIN PROFINET 课程设置

更多信息

PROFINET 机械制造业-功能的概述


兼容性和性能
这个列表中可以找到常见问题与兼容性声明以及各种配置的性能报表条目链接。

FAQ

SIMATIC 面板提供了哪些 PROFINET 服务?
PCS 7中哪些控制器可以被用来建立 PROFINET 现场总线 ?
哪些PROFINET设备支持介质冗余?哪些支持系统冗余?
SIMOTION 和 SINAMICS 支持哪些 PROFINET 功能?
哪些 PROFINET 节点支持扩展 PN 诊断,怎样进行配置?
哪些 PROFINET 节点支持通过拓扑组态(无可互换介质更换模块)自动调试和无拓扑组态更换设备功能?
自动化和驱动技术的兼容性工具

性能报表

确定 PROFINET IO 中典型组态的 PN 响应时间
测定工业以太网典型设置的传输时间
通过IE/PB-链接或者IWLAN/PB-链接测定IO控制器和DP从设备典型设置的PN/DP响应时间

视频

PROFINET 性能视频


组态和编程技巧
在这个列表中可以找到有关 PROFINET 工厂的组态和编程的技巧和提示链接。

应用实例

PROFINET 智能设备功能的组态与应用:
通过 SIMATIC S7 实现组态控制
Detecting PROFINET Topologies and Activating of IO-Devices
S7-1200 als PN-DP-Gateway
PROFINET in Process Automation with SIMATIC PCS 7
IWLAN:在工业环境中建立无线局域网
PROFINET的等时同步模式 - 以S7-1500为例

FAQ

如何在 WinCC(TIA 博途)中组态一个 WinCC Runtime Advanced 或 HMI 面板和 S7 控制器的工业以太网(PROFINET)连接?
在 STEP 7 V12 SP1 (TIA Portal) 中,怎样设置 IO 设备的 PROFINET 更新时间以及在何处找到所有 PROFINET 节点更新时间的概览?
如何在用户程序中读出S7-1500 CPU PROFINET接口的IP地址?
如何利用S7-1200的程序控制指令重新 配置PROFIENT接口?
在 S7-1200/S7-1500中,当访问块的输入参数时发生IO访问错误,CPU将会如何反应?
如何用STEP 7 V5在西门子S7上配置并用参数表示PROFINET IO参数
当访问共享设备的数据时报错,PROFINET IO控制器如何表现?
SIMOTION: 在哪里可以找到用于SIMOTION做I-Devic e的PROFINET通 讯的GSDML文件?
如何查看一个 DP 主站系统或者 PROFINET IO 系统的站点状态?
为什么CP 1616/CP 1604 作为PROFINET IO 控制器或者PROFINET IO 设备,配置成功加载后不能进入数据交换模式?
如何在博途TIA当中的SIMATIC Safety V13 SP1 或更高版本实现CPU S7-400F 与SINAMICS S120的共享设备
How do you achieve Shared Device with S7-1500 F-CPU and SINAMICS S120 in the TIA Portal with SIMATIC Safety V13 SP1 and higher?
当 CPx43-1 Advanced 作为 PROFINET IO 控制器且GBIT 接口模块已配置了网络时如何将其配置为共享设备?
SIMOTION, PROFINET:在同一个项目中SIMOTION同时作为I-Device与Controller连接

更多信息

CPU-CPU Communication with SIMATIC Controllers


工业以太网
在这个列表中可以找找到建立和分析工业以太网网络有用的条目,工具和服务。

 应用实例

Setup and Configuration of a Redundancy via PRP and HSR
使用 SIMATIC NET 实现安全性

更多信息

热门话题页面
SIMATIC NET Basics of IWLAN
CPU-CPU Communication with SIMATIC Controllers
Videos on "SINEMA Server"
演示系统:工业通信的基本原理和应用



更多信息
在这个列表中可以找到处理 PROFINET 的其他 web 页面的链接。

PROFINET 概述
PROFIBUS 用户组织
PROFINET Certificates
技术论坛 - 讨论 “通信/网络”
工业商场: PROFINET产品概述
SITRAIN PROFINET 课程
“Minute PROFINET”在YouTube播放列表
PROFINET用户组织的YouTube频道
CPU-CPU Communication with SIMATIC Controllers


对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接