Beitragstyp:
Anwendungsbeispiel
Beitrags-ID:
108416478,
Beitragsdatum:
18.03.2016
Bewerten
Sicherheit im Haus mit LOGO! 8 und LOGO! CMR (Set 12)
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Mit der LOGO! 8 und dem LOGO! CMR kann ein Haus überwacht werden und der Anwender bei Eintritt einer Gefahr lokal und über SMS alarmiert werden.
Aufgabe
In der Gebäudetechnik spielen Gefahrenvorbeugung sowie eine rechtzeitige Alarmierung eine immer größere Rolle. Unter diesem Gesichtspunkt sollen folgende Bereiche in einem Haus mithilfe von Sensoren überwacht werden:
- Kellerraum auf unvorhergesehenen Wassereintritt
- Schacht unter dem dem Hauskeller auf Überlauf des Grundwasserspiegels
- Fenster im Erdgeschoss und im Keller auf Einbruch
- Innenräume auf Einbruch
- Alle Bereiche im Haus auf Feuer
Tritt einer der oberen Defekte oder Gefahren ein, soll der Anwender vor Ort und über SMS informiert werden.
Lösung
Das folgende Bild zeigt einen Überblick über die wichtigsten Komponenten der Lösung:

Bild 1
In der Automatisierungslösung werden Bereiche und Funktionen im Haus mit einer LOGO! 8 überwacht, die mit einem LOGO! CMR Modul verbunden ist.
Tritt ein Defekt oder eine Gefahr ein, wird eine SMS an den Anwender verschickt und vor Ort auf dem LOGO! Display eine Alarmmeldung angezeigt. Zusätzlich wird im Haus ein akustischer Signalgeber mit Blinkleuchte aktiviert.
Vorteile
Dieses Anwendungsbeispiel bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Kostengünstige und einfache Sicherheitsüberwachung von Gebäuden
- Hohe Anwenderfreundlichkeit durch automatisches Alarmieren über SMS, wenn ein Defekt oder eine Gefahr im Haus eintritt
- Vorbeugung von Wasserschäden an Böden und Wänden im Haus
- Erweiterbar durch weitere Sensoren
- Versenden von Alarmmeldungen auch bei Drahtbruch oder eventueller Sabotage der Drähte
- Planungssicherheit durch eine Konfiguration, die erfolgreich getestet wurde
- Fehlervermeidung durch getesteten Code und Schritt-für-Schritt Anleitung
Dokumentation und Beispielprojekt Flyer (153,1 KB)
Dokumentation (2,0 MB)
LOGO!Soft Comfort Projekt und Konfigurationsdatei für LOGO! CMR (81,1 KB)
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Spanisch
- Italienisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Logikmodul LOGO! LOGO! Basis Module mit Display
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Logikmodul LOGO! LOGO! Basis Module ohne Display
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Logikmodul LOGO! LOGO! Software
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Ethernet Systemanschluss Kommunikation für LOGO! LOGO! CMR (Mobilfunk-Kommunikation)
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Remote Communication Remote Networks Zubehör Mobilfunk-Antennen
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Remote Communication Remote Networks Zubehör GPS-Antennen Antennenanschlusstechnik
- Automatisierungstechnik Stromversorgung Stromversorgung SITOP Basic Stromversorgungen LOGO!Power
- Building Technologies Gebäudesystemtechnik – GAMMA instabus Archiv Steuer- und Automationsgeräte
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen