×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109063024, 文档发布日期 2019年6月13日
(11)
评估

通过 LOGO!8 和 LOGO!CMR (Set 1) 实现时间控制的照明

  • 文档
  • 涉及产品
照明由 LOGO! 8 控制。连接到 LOGO!CMR。通过选择不同的操作模式,可以决定在日落或日出时是开启还是关闭照明。此外,可以通过 SMS 或在现场本地手动输入照明的开启或关闭时间。

在照明系统的自动化中,远程控制、联网和潜在节能等因素的重要性日渐增加。该解决方案中考虑到了所有方面。

下图显示了最重要组件的概览:
 


各种操作模式选择可产生大量应用,例如公园和道路照明、建筑照明、橱窗照明、畜舍照明、温室内植物照明或广告照明。

优势纵览

  • 多功能用途,通过选择不同的操作模式实现。
  • 通过在日落和日出时自动切换照明来节能。
  • 可进行经济高效的远程访问,以通过 SMS 设置开启或关闭时间。 

下载
  文档 (2.3 MB)
 Registrierung notwendig  LOGO!Soft Comfort 项目和 LOGO!CMR 的组态文件 (157.7 KB)


更多 信息
LOGO!Set 2:使用 LOGO!8 和 LOGO!CMR 监视能耗
LOGO!8 手册
LOGO!CMR2020/LOGO!CMR2040 手册
LOGO!CMR2020 的固件更新 V2.1.5

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.