×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109474300, 文档发布日期 2016年9月28日
(5)
评估

如何通过OPC 连接PC站和S7-1500 CPU或固件版本V4以上的S7-1200 CPU。

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
本条目介绍了如何通过OPC连接PC站和S7-1500 CPU或固件版本V4以上的 S7-1200 CPU。

下面的文档描述了如何在博途中组态PC站,S7-1200和S7连接,以实现在SIMATIC NET OPC服务器和S7-1200 CPU之间的数据交换。

必要条件

  • 需要STEP 7 Professional V13 (TIA Portal)来组态S7-1200,PC站和S7 连接。
  • SIMATIC NET DVD V12 SP1或者SP2

 109474300_S7-1200_OPC_SIMATIC-NET_TIA-Portal_en.pdf (10,5 MB)

附加关键字
OPC服务器, OPC客户机, OPC Scout, TIA Portal

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。