×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109474502, 文档发布日期 2017年5月2日
(1)
评估

如何在博途TIA当中的SIMATIC Safety V13 SP1 或更高版本实现CPU S7-400F 与SINAMICS S120的共享设备

  • 文档
  • 涉及产品
对于共享设备,不同的控制器访问IO设备并且共享IO设备的(子)模块。可以通过使用STEP 7 Safety Advanced V13 SP1以及更高版本访问带有驱动基本安全功能的SINAMICS.

通过SIMATIC Safety V13 SP1 可以使用S7-400的标准CPU和F-CPU以及SINAMICS S120驱动来运行共享设备(见下图):
 


下列文档说明了在PROFINET的星型图中实现共享设备的要求。


  F_Shared_Device_400F_SINAMICS_en.pdf (1022,1 KB)