×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109475919, 文档发布日期 2017年6月13日
(3)
评估

在 TIA Portal 中如何设定通过 WLAN 的 PROFINET IO 更新时间和 F-monitoring 时间 ?

  • 文档
  • 涉及产品
这个条目表明在 TIA Portal 中如何设定通过 WLAN 的 PROFINET IO 更新时间和 F-monitoring 时间。

PROFINET IO 也可以通过 WLAN 运行。但是,WLAN 不能提供 PROFINET 要求的 100 Mbit/s 全双工传输速率。如果多个 WLAN 客户端被注册到一个访问点,它们共享最大数据速率。每个 WLAN 客户端的传输速率将下降。这就是为什么用户不得不改变下面的与 WLAN 相关的 PROFINET 参数:

  • 更新时间
  • fail-safe 通讯的 F-monitoring 时间

STEP 7 (TIA Portal) 会默认设定一个更新时间的最小值,例如 2ms。为了能够稳定工作,PROFINET 通过 WLAN 应该改变更新时间至少为 64ms 。

在 TIA Portal 中设定更新时间
在 TIA Portal 中通过以下步骤来改变更新时间。

  • 在设备和网络编辑器的网络视图里选中 PROFINET IO system。
  • 在设备和网络编辑器的表格区里:
    • 打开 IO communication 表格并选中将要修改更新时间的 IO device 。在巡视窗口里获取 IO device 的 PROFINET 属性。
    • 在巡视窗口里打开“General” 标签。在导航栏区域下的“Advanced options > Real time settings” 点击 “IO cycle”。
    • 使能更新时间为 “Adjustable”。
    • 设置被要求的更新时间。
         

Fig. 01

测试这个时间是否合适如果 IO devices 经常连接失败,再增加更新时间。

注意

  • 在 WLAN 上使用 PROFIsafe 也必须改变 F-monitoring 时间。F-monitoring 时间必须设定为更新时间的6倍。如果更新时间是 64ms 必须设定 F-monitoring 时间为 384ms。
  • 在 WLAN 上的一个 fail-safe S7 连接需要更多的 F-monitoring 时间。设置至少为 2s。

在 TIA Portal 中设定 F-monitoring 时间
在 TIA Portal 中通过以下步骤来改变 F-monitoring 时间。

  • 在设备和网络编辑器的网络视图里选中 PROFINET IO 控制器。在巡视窗口里获取 PROFINET IO 控制器的属性。
  • 在巡视窗口里打开 “General” 标签。在导航栏区域下点击 "Failure safety"。
  • 对于 F-parameter "Default F-monitoring time for central F-IO" 参数填入被要求的值。
       

Fig. 02

更多信息
条目 ID 109474533提供关于在 STEP 7 V5.x 中如何设定更新时间和 F-monitoring 时间的信息。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接