×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109477682, 文档发布日期 2015年6月23日
(3)
评估

S7-1500通过PROFINET通讯控制S120

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
S7-1500与CU320-2PN之间通过PROFINET IO 可进行周期性及非周期性数据通讯,使用S7功能块SFC14/SFC15,S7-1500PLC通过PROFINET周期性通讯方式可将控制字1(STW1)和主设定值(NSOLL_A)发送至驱动器,并从驱动器读取状态字(ZSW1)和实际值(NIST_A);使用S7功能块SFB52 / SFB53,可以实现非周期性数据交换,读取或写入驱动器的参数。本文介绍了具体的组态及编程方法。

目录

1 概述
2 项目配置
  2.1   软硬件要求
  2.2   项目配置步骤
3 编程
  3.1   电机的起停及速度控制
  3.2    驱动器参数的读取及写入
    3.2.1     非周期性通讯方式简介
    3.2.2     S7-1500PLC通过PROFINET非周期性通讯方式读取驱动器参数
    3.2.3     S7-1500PLC通过PROFINET非周期性通讯方式修改驱动器参数
4 程序实例


关键词:S7-1500,CU320-2PN, PROFINET Communication


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。