×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109477908, 文档发布日期 2020年7月22日
(1)
评估

如何实现AS410和S7-1500之间的PROFINET IO通讯

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
文章重点介绍了单AS410和S7-1500之间基于Profinet IO的通讯组态过程。在简单介绍了两者之间的可能通讯方式之后,引出将S7-1500配置成I-Device的PN IO方案,该方案适合单个、带集成PN接口的41x CPU和多个S7-1500之间的网络环境。
目录

1          AS410和S7-1500的通讯方案     3

2          基于PN IO的通讯组态   5

2.1        S7-1500的配置  5

2.2        PCS 7中的组态 7

2.3        通讯状态和诊断 10


评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。