×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档编号 109477926, 文档发布日期 2016年10月13日
(7)
评估

SIMATIC Ident 工业识别系统在西门子工业的在线支持

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
SIMATIC Ident 工业识别系统在西门子在线支持包括:产品、应用示例、程序块库、常见问题(FAQs)、手册、性能测量和更多。

西门子工业在线支持 SIMATIC Ident 识别系统介绍

在西门子工业在线支持,可以直接打开关于“工业识别” 的最重要的条目。




在现代工业自动化的工厂,工业识别系统(IID)起着重要的作用。西门子工业为每个部门提供合适的解决方案。通过 SIMATIC Ident 产品组合,可以准确发现生产或供应链上发生了什么,可以可靠的计划和优化流程。

SIMATIC 产品组合提供两类工业识别产品选项:

  • 射频识别(RFID)
  • 光学识别
     
Product
Overview
Configuration Guide and SITRAIN CoursesBlocks and ProgramsSample Applications
RFID
Performance Measurements
ManualsForumFAQs

 

SIMATIC Ident 产品概览

以下是现有 SIMATIC IID 产品系列的概述:

  • RFID

SIMATIC RF200- 中等性能的高频读写设备
SIMATIC RF300- 具有快速的数据采集和缩短的时钟时间的高频读写设备
SIMATIC RF600- 超高频和远距离读写设备
   
  • 光学识别系统


    固定式光学读码器:
SIMATIC MV420- 1D/2D 读码器
SIMATIC MV440- 1D/2D 对象和文本(OCR)识别及鉴定读码器

 手持式光学读码器:

SIMATIC MV3201D/2D 读码器
SIMATIC MV3251D/2D 读码器无线通信
SIMATIC MV3401D/2D 高性能读码器

   
  • 通信模块

SIMATIC RF160C / ASM456 用于 PROFIBUS DP-V0 / DP-V1
SIMATIC RF180C / RF182C- 用于 PROFINET / Ethernet TCP/IP
SIMATIC RF170C- 应用于分布式IO ET 200pro
SIMATIC RF120C- 应用于 SIMATIC S7-1200
ASM475 应用于 SIMATIC S7-300 和 ET 200M

SIMATIC Ident 西门子识别系统概述链接:

SIMATIC Ident

  


SIMATIC Ident 配置指南和 SITRAIN 课程

大量的产品也意味着大量的连接和组合选择。找出最适合您使用的西门子读写器的标签。了解如何选择适合您的西门子的光学读码器的正确产品。将您的SIMATIC识别系统集成到自动化或 IT 环境的选择是什么?SIMATIC Ident 配置指南提供所有或更多的信息。以下为指导的下载链接:

SIMATIC Ident Configuration Guide

西门子还为您提供主题课程,您可以直接面对我们的专家接受培训:

SITRAIN Courses

  

SIMATIC Ident 控制和组态的程序块及编程

西门子工业在线支持为您提供了大量的块和控制程序用于西门子识别系统控制。它们是 SIMATIC S7 控制器上运行 SIMATIC 识别系统的基本功能块 FB45、FB55、FB79 和 FB101 (Ident Profile) 。在当前使用的 TIA Portal 和新的硬件模块,推荐使用 Ident 配置文件 和 Ident 指令。

  • 程序块库

  • 有用的工具和程序:

其它块,工具,程序和文档可在 SIMATIC RF DVD 可以找到

SIMATIC RF DVD

 

应用示例
 

西门子工业在线支持为 SIMATIC 识别系统提供了不同的示例应用,您可以免费学习使用。然而,您还可以搭建自己的示例应用程序,以简化和扩展自动化解决方案。以下是应用示例的链接:

  • RFID:
  • 光学识别系统:

SIMATIC RFID 性能测试

西门子行业在线支持提供了大量的性能测试和数据。如果你有兴趣了解多种 SIMATIC RFID 系统组合是如何快速传输和处理数据标签中数据,请查看我们的记录数据。

测定典型RFID设置和S7站点及应答器之间的传输时间

  
M手册

下面是一些主要手册深度介绍 SIMATIC 识别系统的安装、接线和如何使用。手册还包括证书,订购数据,扩展硬件,安装指南和更多。

  • RFID:
  • 光学识别系统:

SIMATIC Ident 论坛
 

想通过 SIMATIC 识别系统与第三方通信吗?您有关于 IID 的特殊问题吗?你在寻求帮助,或者想与其他西门子识别系统的用户和专家交流经验吗?请访问:

SIMATIC Ident Forum.

  

常见问题
 

如下是 IID 的常见问题:

当使用 S7-1200/ S7-1500 CPU 连接 RF180C/ ASM456时,如何使用库 “Ident Instructions” 配置模块参数和给 HW_CONNECT 变量设定地址?
在不使用接口模块的情况下,如何直接在SIMATIC S7-CPU上使用PROFINET来操作和参数化MV420/MV440读码系统?
为什么 HTML 页面不能再显示 SIMATIC 摄像系统 VS130,MV420 和 MV440 的“安装”模式?
怎么使用 ASM456 将传感器 MV440 连结到 S7-300 PLC ?
为什么RF200/300 读写器正确初始化(重启)仍不能识别载体?
怎样实现 MV420/440 的固件升级?
哪些通信模块可以用于连接 MOBY U识别系统至自动控制系统?
  TIA Portal V13中,如何解决项目中带保护功能块的"SFC"类型冲突?
备份/恢复 SIMATIC RF600 读写器 RF650R, RF680R 和 RF685R 的组态有什么选项?
通过Y-link (IM153)连接ASM456应该注意些什么?

 通过latest FAQs 可以使您随时浏览到最新的常见问题。此外,通过定制新闻快递您可以自动获取最新咨询。 

对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接