×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109478798, 文档发布日期 2017年11月7日
(31)
评估

PROFINET 智能设备功能的组态与应用:

推荐文档: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
本条目说明了智能设备功能,并简要介绍了该功能可完成的各种任务。我们将在组态和应用示例中对这些功能进行介绍。

主要在机械工程中,人们常常需要在模块或机器之间实现简单的确定性通信,而无需借助于“其它”面向连接的通信路径。

在这种情况下,必须满足下列要求:

  • 即使用于故障安全应用也能实现高效工程组态
  • 持续降低工程组态成本和调试时间
  • 减少所需的网络和系统组件数量
  • 简化机器设备之间通信
  • 实现异构系统之间的简单通信

解决方案
智能设备是用作智能 IO 设备的 CPU/CP。利用该功能,PROFINET 可支持与较低级别的设备进行通信,还可作为 IO 设备与其它较高级别或中央控制器进行 IO 通信。



智能设备可以在两个 PROFINET IO 控制器之间实现简单、快速的通信。
智能设备可通过 PROFINET IO 协议访问 IO 地址,而无需使用 PN/PN 耦合器。

优势
智能设备功能具备以下优势:

  • 拓扑结构更为精简和灵活
  • 多个项目控制器颗简单互连
  • 将西门子控制器与其它制造商的控制器集成在同一网络中(通过 GSD 文件)
  • 节省 PN/PN 耦合器
  • 可与网络中的所有设备进行集成通信,无需额外路由器机制

文件内容
此条目包括两个组态示例,可用以介绍智能设备功能的组态。

组态示例 1 介绍了标准环境下的应用。
具体情境如下:

  • 将 S7-CPU 用作智能设备
  • 将 SIMATIC-NET CP 用作智能设备
  • 将 SIMOTION 用作智能设备

组态示例 2 介绍了故障安全环境下的应用。
具体情景如下:

  • 在一个项目中将 F-CPU 用作智能设备
  • 在两个独立项目中将 F-CPU 用作智能设备

该应用示例介绍了使用智能设备的数据集通信。
具体情境如下:

  • IO 控制器和智能设备之间的标准数据集通信

标准环境下的智能设备 (2.7 MB)
使用“SENDDP”和“RCVDP”块组态 F 智能设备功能 (1.8 MB)
F 智能设备功能的组态和诊断提醒列表 (926.8 KB)
通过智能设备进行数据记录通信 (1.1 MB)
109478798_datacom_IDevice_CODE_V10.zip (7.6 MB)

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.