×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 109479133, Beitragsdatum: 17.08.2015
(1)
Bewerten

Short circuit test in accordance with the standard IEC 61439-1 for 3VA molded case circuit breaker

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

The 3VA molded case circuit breaker limit the short-circuit current and energy. In case for the forward current of the applied circuit breaker is smaller than 17 kA short-circuit tests of the assemblies are not needed.

The tables show the limits of different 3VA molded case circuit breakers.

 


  Short_circuit_values_3VA.pdf (109,8 KB)

 

 

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.