×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Пример использования ID сообщения: 109479728, Дата сообщения: 11.05.2020
(134)
Оценить

Library of general functions (LGF) for SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) and SIMATIC S7-1200 / S7-1500

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
The library "LGF (Library of general functions)" contains additional functions for STEP 7 (TIA Portal).

STEP 7 in TIA Portal already has an extensive number of instructions for PLC programming (mathematical functions, times, counters, etc.). In addition, there are other useful basic functions that are often required in automation projects.
 


Such general-purpose functions are provided as "Library of General Functions". This library can be used unrestricted and contains features such as FIFO, search function, matrix calculations, astro timer, ....

These functions

  • are immediately usable by parameterization
  • can be used universally
  • are not protected and therefore customizable
  • are best documented including interface description

All blocks in the library can be universally used with the following controller:

  • SIMATIC S7-1200 and S7-1200F product family (from firmware V4.2)
  • SIMATIC S7-1500 and S7-1500F product family (from firmware V2.0)
  • Simulation with SIMATIC S7-PLCSIM (as of V14)

Download for TIA Portal V16
  Documentation LGF V5.0.0 (5,2 MB)
 Registrierung notwendig  TIA Portal V16 Library LGF V5.0.0 (20,4 MB)

Download for TIA Portal V15.1 Update 3
 Registrierung notwendig  TIA Portal V15.1 Library LGF V5.0.0 (22,8 MB)

Note for FB LGF_TimerSwitch
Concerns only users, who use the FB LGF_TimerSwitch from the library V 4.0.0 for TIA portal V14 SP1 or the library V 4.0.1 for TIA portal V15 in a project.
  Note for FB LGF_TimerSwitch (560,7 KB)

Further Information
The LGF was created with the programming styleguide. 
Library with program examples for TIA Portal instructions
Library with PLC data types (LPD) for STEP 7 (TIA Portal) and S7-1200 / S7-1500


Last change
LGF V5.0.0
See chapter history in the documentation

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport