×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 109481193, Fecha del artículo: 07/12/2015
(2)
Evaluar

Announcement of the discontinuation of the HD Ready Display variant of the Field PG M4

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

The Field PG M4 variant with HD Ready display, "0" as 11th digit of the article number, will consequently no longer be available for delivery from 1 February 2016.

Article numberFeatures
6ES7716-...0.-....Field PG M4 with HD Ready display (1366x768)

The variant of the Field PG M4 with full HD display, "1" as 11th digit of the article number, remains available.

Article numberFeatures
6ES7716-...1.-....Field PG M4 with full HD display (1920x1080)

Important note:

According to current plans, orders for Field PG M4 devices with HD Ready display can still be accepted until mid-January 2016.

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.