×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109481384, 文档发布日期 2015年12月3日
(14)
评估

S7-SCL编程

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
本文档主要用于讨论与S7-SCL编程相关的以下问题: ? 编程软件的基本信息 ? 基本概念讲解 ? 基本使用讲解 ? 用于示例工程的简单应用例子 ? 实际使用中常见问题及讲解


目    录

S7-SCL编程

1. 前言

2. 软件的基本信息

        2.1. S7-SCL简介

        2.2. S7-SCL与STL:

        2.3. S7-SCL的安装与使用:

        2.4. S7-SCL软件兼容性

3. S7-SCL应用于虚拟工程

        3.1. 虚拟工程工艺要求

        3.2. S7-SCL简单示例

              3.2.1. 重要提示:

4. S7-SCL常见问题

        4.1. 程序编写相关问题

              4.1.1. 问题:S7-SCL支持哪些STEP7块,与其它语言有什么关系?

              4.1.2. 问题:如何规范地的开发一个S7-SCL程序?

              4.1.3. 问题:如何加密我的S7-SCL程序?

              4.1.4. 问题:为什么双击打开S7-SCL类型的程序后,显示的格式却是STL格式?

              4.1.5. 问题:什么是OK Flag?

              4.1.6. 问题:S7-SCL 中读取一个组织块的信息

              4.1.7. 问题:如何理解FC/SFC的输出参数 RET_VAL(返回值)?

              4.1.8. 问题:在 S7-SCL 程序中,PLC中的地址标识使用的注意事项

              4.1.9. 问题:为什么用户人工输入的程序在编译时经常提示语法错误?

              4.1.10. 问题:如何对S7-SCL程序中的数据块及静态变量初始化?

              4.1.11. 问题:什么是“AT”指令,如何使用?

              4.1.12. 问题:S7-SCL程序中如何使用多重背景?

              4.1.13. 问题:如何在S7-SCL程序中实现数据块间接寻址?

              4.1.14. 问题:在S7-SCL程序中调用FC/FB与在STL/LAD中有何区别?

              4.1.15. 问题:转换到“REAL”数据类型需要使用哪种数据类型转换程序?

              4.1.16. 问题:在S7-SCL中如何区分变量名是本地变量,还是符号名?

              4.1.17. 问题:如何访问一个字符串中的单个字符?

        4.2. 程序优化相关问题

              4.2.1. 问题:如何在访问结构时优化运行时间?

              4.2.2. 问题:如何用布尔型变量优化IF语句来缩短循环时间?

        4.3. 编译错误相关问题

              4.3.1. 问题:S7-SCL程序在别人的计算机上打不开或无法编译?

              4.3.2. 问题:为什么我的程序与别人的程序完全一致,却通不过编译?

              4.3.3. 问题:包含比较类型为WORD/DWORD的变量的 IF 语句不能被编译通过?

              4.3.4. 问题:当给一个双字类型变量分配了一个实型数值时,出现非法数据类型错

              4.3.5. 问题:在输出窗口中的错误消息与程序行数字不符

              4.3.6. 问题:"The FB is not available or the instance declaration is missing"

              4.3.7. 问题:"Character strings have different lengths"

              4.3.8. 问题:CPU消息"STOP due to unknown OP code"

              4.3.9. 问题:在编译UDT时出现"Syntax error with UNLINKED"

              4.3.10. 问题:在编译DB时出现"Syntax error with 2#1100_1100"

        4.4. 与监控调试相关问题

              4.4.1. 问题:为什么我的程序编译通过,但无法运行?

              4.4.2. 问题:为什么我的程序无法被监控?

              4.4.3. 问题:在S7-SCL哪些变量在监控时无法被显示?


下载地址:    2008928131135970.pdf (1,0 MB) 


关键字:  编程工具;Step7;语句表;S7-SCL

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。