×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109481800, Beitragsdatum: 21.01.2016
(31)
Bewerten

Download from Hotfix 8 to STEP 7 V5.5 SP4 and STEP 7 Professional 2010 SR4

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Here you find the download from Hotfix 8 (HF8) to SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4 and STEP 7 Professional 2010 SR4 .

Installation requirements:

  • STEP 7 V5.5 SP4
  • STEP 7 Professional 2010 SR4

STEP7 V5.5 SP4 or STEP 7 Professional 2010 SR4 must already exist or have been installed on your computer before the installation of Hotfix 8.

Installation procedure for Hotfix 8:

  1. Download the attached "SIMATIC_STEP7_V55_SP4_HF8.zip“ ZIP file.
  2. Unzip the file to the target folder on your hard disk. Please ensure that no spaces are included in the directory path.
  3. After unzipping, return to the folder and start the hotfix setup program by double-clicking "SIMATIC_STEP7_V55_SP4_HF8.exe“.

Hotfix 8 for STEP 7 V5.5 SP4 and STEP 7 Professional 2010 SR4

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP7_V55_SP4_HF8.zip (263.6 MB)

For more information on Hotfix 8, please refer to the readme file:

   hotfix_b.pdf (35,3 KB) 


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.