×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109481866, 文档发布日期 2015年12月29日
(4)
评估

如何将S7 1500作为DP从站连接到第三方DP主站系统

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
要将S7-1500自动化系统作为PROFIBUS DP从站接入到第三方自动化系统的DP主站系统中,必须使用CM 1542-5或CP 1542-5并设置PROFIBUS 相关参数,才能实现S7-1500与第三方自动化系统的数据交换。本文通过一个示例,说明如何在STEP 7 V13 SP1(TIA Portal )中组态CP 1542-5为DP从站,并在STEP 7 V5.5 SP4中由S7-300 CPU(作为DP主站,模拟第三方自动化系统)访问该DP从站的情况。


目录

如何将S7-1500作为DP从站连接到第三方DP主站系统?

1组态S7-1500 PROFIBUS DP从站

2 组态S7-300 PROFIBUS DP主站

3 在不同的工程软件中分别下载DP从站和DP主站


如何将S7-1500作为DP从站连接到第三方DP主站系统?

S7-1500PROFIBUS DP通信可通过集成DP接口的CPUPROFIBUS通信模块CM 1542-5或通信处理器CP 1542-5实现。CPU 1516/CPU 1517/CPU 1518集成的PROFIBUS DP接口只能被组态为DP主站,不能被组态为DP从站。CM 1542-5/CP 1542-5既可被组态为DP主站,也可被组态为DP从站,但是不能同时作为DP主站和DP从站使用。

要将S7-1500自动化系统作为PROFIBUS DP从站接入到第三方自动化系统的DP主站系统中,必须使用CM 1542-5CP 1542-5并设置PROFIBUS 相关参数,才能实现S7-1500与第三方自动化系统的数据交换。本文通过一个示例,说明如何在STEP 7 V13 SP1TIA Portal )中组态CP 1542-5DP从站,并在STEP 7 V5.5 SP4中由S7-300 CPU(作为DP主站,模拟第三方自动化系统)访问该DP从站的情况。

1组态S7-1500 PROFIBUS DP从站

STEP 7 V13 SP1TIA Portal中按照实际配置插入S7-1500 CPUCP 1542-5。在CP 1542-5的属性标签页下选择常规-PROFIBUS接口-操作模式”,选择DP从站操作模式,“分配的DP主站未分配。如图1-1所示。  


1-1 设置CP 1542-5的“DP从站”操作模式

在“常规”-PROFIBUS接口”-“操作模式”-“智能从站通信”的“传输区域”中,设置PROFIBUS DP主从通信的传输区,示例中设置了两个传输区,分别对应从站的接收地址区(I区)和发送地址区(Q区)。设置每个传输区的长度为64字节(最大),“一致性”选择“按长度单位”,如图1-2所示。

1-2 设置“智能从站通信”的传输区域

在“常规”-PROFIBUS接口”-PROFIBUS地址”下,添加一个新的子网,并在“参数”中设置该DP从站的地址,示例中为3,如图1-3所示。


1-3 添加新子网及设置DP从站地址

切换到网络视图,并选中新添加的子网“PROFIBUS_1”,在巡视窗口可更改该子网名称和“网络设置”相关参数。示例中选择“传输率”为“1.5 Mbps”,“标识号”为“DP”,如图1-4所示。


1-4 设置子网的传输率等参数

2 组态S7-300 PROFIBUS DP主站

STEP 7 V5.5 SP4中组态一个S7-300站,并插入一个DP主站系统。因为DP从站(CP 1542-5)与DP主站(CPU 317-2 PN/DP)不在同一个工程软件中组态,所以需要将DP从站以GSD文件的形式导入到STEP 7 V5.5 SP4中。CP 1542-5 GSD文件可以从以下链接下载:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/113652

下载完该GSD文件后,在STEP 7 V5.5 SP4HW Config中进行安装,如图1-5所示。


1-5 安装CP 1542-5GSD文件

之后,可在硬件目录中找到已安装的CP 1542-5 设备(CP 1542-5 PB),并将其拖放到DP主站系统下。在弹出的PROFIBUS接口属性对话框中设置该DP从站的地址,注意该地址必须与图1-3中的DP地址一致,示例中为“3”。另外,检查PROFIBUS子网的网络设置是否与图1-4中的设置一致(传输率1.5 MbpsDP规范),如果不一致,可打开“Properties”进行更改,如图1-6所示。


1-6 插入DP从站及设置网络

CP 1542-5 PB的插槽中插入子模块“64 Byte Output unit”和“64 Byte Input unit”,分别对应图1-2中的“智能从站通信”中的“传输区_1”和“传输区_2”,根据需要可分配这两个子模块的IQ地址,如图1-7所示。 


1-7 CP 1542-5 PB中插入子模块

保存编译硬件组态后退出硬件配置。

注意:如果在图1-2中为传输区数据的“一致性”选择了“总长度”,则在CP 1542-5 PB的插槽中还可插入子模块“64 Byte Output total length”和“64 Byte Input total length”,实现传输区数据的一致性传输。

3在不同的工程软件中分别下载

DP从站和DP主站

STEP 7 V13 SP1TIA Portal)中下载DP从站组态数据STEP 7 V5.5 SP4中下载DP主站组态数据并可包含OB86等组织块)。下载完成后,可以看到,PROFIBUS 主从通信已经建立。

4 附件

示例项目文件请参考附件。

附件一“I-Slave.zip”为智能从站项目,解压缩后在STEP 7 Professional V13 SP1 Upd6 TIA Portal)中打开;  I-Slave.zip (3,0 MB)

附件二“Master.zip”为主站项目,解压缩后在STEP 7 V5.5 SP4中打开。  Master.zip (301,7 KB) 

下载地址:    DPSlavewithDPMaster.pdf (367,1 KB) 

关键字:  S7-1500  PROFIBUS DP GSD

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。