×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109482430, 文档发布日期 2016年1月29日
(0)
评估

G120变频器参数P1300无法修改

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
本文档介绍了如何处理G120变频器参数P1300无法修改的情况


问题

G120 变频器在某些情况下无法修改控制方式P1300

 

处理办法

 

·         首先,判断变频器是否处于运行状态,如果变频器处于运行状态,P1300将无法修改。

·         如果变频器不处于运行状态,请通过r0018参数查看G120变频器的固件版本。如图1,如果版本为V4.7 SP3P0096=1时,P1300只能设置成02;当P0096=2时,P1300只能为2021;当P0096=0时,P1300可任意修改。另外,只有当P0010=1 快速调试状态时,才能修改P0096的数值。




   


注意事项

只有当G120的控制单元固件版本为V4.7.3时,才能看到P0096这个参数,且只有版本为V4.4.1Starter软件才能对这个固件版本的G120控制单元进行操作。


下载地址:  G120_P1300_cannot_change.pdf (65,3 KB)


关键字:  G120,P1300,参数,修改


评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。