×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109482475, 文档发布日期 2019年4月23日
(3)
评估

SIMATIC S5 和 SIMATIC S7-1500 控制器之间的以太网通信 (ISO on TCP)

  • 文档
  • 涉及产品
在自动化技术中,由于产品寿命周期的结束,仍使用 SIMATIC S5 的旧系统必须完全或逐步升级到最新版本的 SIMATIC S7-1500。这些示例将演示 SIMATIC S5 站如何通过工业以太网 (ISO on TCP) 与 SIMATIC S7-1500 站通信。

系统的标准通信结构之一是星形拓扑。头端站(PC 或 SIMATIC 头端站)与多个子站通信。然而,这些子站也可通过交叉通信彼此通信。在 SIMATIC S5 系统中,控制中心/SIMATIC S5 头端站与其子站的通信通常由 FETCH/WRITE 服务来实现。SIMATIC S5 站之间的交叉通信通过 SEND/RECEIVE 服务完成。


图 1

例如,在部分移植过程中,SIMATIC S5 站被 SIMATIC S7-1500 站代替。为此,必须保持现有的通信关系。

解决方案
本文档中的示例项目/情境显示了可用于通过工业以太网 (ISO on TCP) 和可用协议和服务在现有 SIMATIC S5 控制器和 SIMATIC S7-1500 之间建立通信的选项。下图显示了本示例的基本硬件设置和通信版本。


图 2
 
该示例包括具有程序代码和组态说明的 7 个型号,详细介绍了通过 FETCH/WRITE 和开放式用户通信(TSEND、TREV、TSEND_C、TRCV_C)进行 SIMATIC S7-1500 通信的最重要选项。作为硬件接口,CP 1430 TCP 在 SIMATIC S5 侧使用,CP 1543-1 或 S7-1500 CPU 内部的 PROFINET 接口在 SIMATIC S7-1500 侧使用。

您将获得可以在自己的移植项目中快速使用和扩展的主副本。不需要有关 SIMATIC S5 的详细知识。

文档和项目示例
  文档 (4.9 MB)
 Registrierung notwendig  S7-1500 (STEP 7 V13 SP1) 的项目 (4.9 MB)
 Registrierung notwendig  AG115 (STEP 5) 的项目 (196.5 KB)

更多信息 
与 SIMATIC S5 通信的更多示例:
使用 TCP 协议 (S7-300/400) 通过工业以太网实现 SIMATIC S5 模块与 SIMATIC S7 模块之间通信的示例程序
SIMATIC S5 和 SIMATIC S7-1500 控制器之间的以太网通信(ISO 传输协议)
SIMATIC S5 和 SIMATIC S7-1500 控制器之间的串行通信

其它关键词
ISO-on-TCP,CPU 944,NCM COM1430 TCP



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接