×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Пример использования ID сообщения: 109482830, Дата сообщения: 20.02.2020
(12)
Оценить

SIMATIC Target 1500S: Calling Simulink® Models

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
SIMATIC Target 1500S is an add-on to Simulink that generates an executable object for an ODK-capable CPU from a Simulink model.

In automation and control engineering, the MATLAB/Simulink software from MathWorks is used to simulate processes and create algorithms. The requirement is to have the model, algorithm or function run on an ODK-capable CPU (SIMATIC S7-1500 Software Controller or CPU 1518 ODK) in just a few steps.

Solution
This application example shows you how to commission a Simulink model on the SIMATIC S7-1500 Software Controller.


  1. Creating the model in Simulink
  2. Compiling the model with SIMATIC Target 1500S
  3. Adding the SCL source in STEP 7 (TIA Portal)
  4. Downloading the S7 program to the S7‑1500 Software Controller
  5. Loading the SO file to the web server

Advantages

  • Easy integration of Simulink models into the SIMATIC S7-1500 Software Controller or CPU 1518 ODK
  • Simulink External mode for monitoring Simulink models and changing model parameters during operation:



  1. Graphical online view of the running process
  2. Changing internal model parameters using Simulink
  • Manipulating internal model parameters in the user program with STEP 7

Overview of the Application Example (Video)



Documentation and Sample Project
  109482830_Target_1500S_DOC_V13_en.pdf (3,6 MB)
 Registrierung notwendig  109482830_Target_1500S_CODE_V13.zip (2,7 MB)

Installation requirements

  • STEP 7 Professional V15.1
  • SIMATIC S7‑1500 ODK 1500S V2.0
  • SIMATIC Target 1500S for Simulink V1.0
  • MATLAB/Simulink R2016a or later

Last Changes
Update TIA Portal V15.1



Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Оценить сообщение
без оценки
Вопросы и обратная связь
Что вы хотите сделать?
Примечание: отзыв всегда относится к текущей статье. Ваше сообщение будет отправлено редакторам службы онлайн-поддержки. В течение нескольких дней вы получите ответ, если ваш отзыв содержит вопрос. Если у нас не возникнут вопросы по вашему отзыву, мы не будем вас беспокоить.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport