×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109483101, 文档发布日期 2017年11月8日
(47)
评估

如何确定文件的SHA-256校验和?

  • 文档
  • 涉及产品
可以使用数学程序生成文件的校验和来检查文件的完整性。

描述
已经从在线帮助网站下载了一个文件并且知道该文件的SHA-256校验和,想确认该文件的数据完整性。

操作步骤
可以使用不同的工具或程序来确定文件的SHA-256校验和。Windows( WIN7及更高版本)也能确定文件的校验和,但是需要Windows Powershell V4.0及更高(见注释)

需要在命令行窗口中输入以下指令来计算SHA256校验和:powershell get-filehash -algorithm sha256 'file name'

例如:



为了使计算校验和更加简单可下载使用下面的批处理文件。将待校验的文件拖拽到此批处理文件(或者到一个链接),校验和即出现在一个Windows文本编辑器中。

 Registrierung notwendig  109483101_Hash_FileToTxt.zip (1 KB)
SHA256: C724B40B61DDA1B8E43D8787D3BE7C77B81FFB9E4CBF6FC4CB1CCF13E736D466


注释

设置命令行窗口的尺寸
命令行窗口默认宽度通常较窄(80个字符),导致SHA256校验值或者文件名会被截成三段,可以调整设置:
  • 同时按win键和R键打开“运行”对话框,输入CMD
  • 单击CMD窗口标题栏上的“C:\”图标,选择 Properties >Layout>Width,输入一个大约160的新值,并点击OK
  • 通过输入EXIT或者按回车键关闭窗口


确定所安装的Powershell版本

同时按win键和R键输入Powershell,输入$PSVersionTable


在 "PSVersion"下可以看到Powershell版本号,计算SHA256校验和至少需要4.0版本

更新Powershell
Powershell包含在windows管理框架(WCF),WCF可以从Microsoft下载,
请在Microsoft全球网站中搜索"download wmf"。

SHA-512
如果想要检查SHA-512,请使用下面指令
powershell get-filehash -algorithm sha512 'File name'

更多关键字
sha256, sha512, 校验和



安全性信息
为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续保有全面、先进的工业信息安全概念。
西门子的产品和解决方案只是此概念的其中一个要素。更多有关工业信息安全的信息,请访问
http://www.siemens.com/industrialsecurity


















安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接