×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109483482, 文档发布日期 2016年5月26日
(0)
评估

备份/恢复 SIMATIC RF600 读写器 RF650R, RF680R 和 RF685R 的组态有什么选项?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
有若干选项用于备份/恢复 SIMATIC RF600 读写器 RF650R, RF680R 和 RF685R 的组态。这里有可选的列表以及各自的简短描述。

下列的选项可以用于备份读写器当前的组态,修改之后,例如,恢复配置到一个新的已连接的读写器:

  • 通过使用 S7 程序块备份/恢复的西门子控制器 (仅用于 RF680R 和 RF685R)。
  • 使用 TIA Portal 备份/恢复 (TIA Portal V13 以上;仅用于 RF680R 和 RF685R; 仅限 HSP 组态)。
  • 使用读写器的 Web 浏览器 在PC/PG 的.xml 文件的表单中备份/恢复。
  • 通过 XML 接口备份/恢复。

以上四个选项必须在读写器上电时可用。此外,读写器必须通过 PROFINET 连接 PC/PG Ethernet接口,或者通过S7控制器的 PROFIBUS  (与 ASM456连接) 接口。

通过使用 S7 程序块备份/恢复的西门子控制器

这样做的优势是可以自动的备份和恢复组态。

通过 TIA Portal 备份和恢复
可以使用集成在 TIA Portal 的上载和下载功能,手动去备份和恢复读写器的组态。额外需要每个读写器必须在TIA Portal 的设备视图中组态(硬件目录 "检测和监视" > "Ident Systems" > "PROFINET" > "SIMATIC RF600" > 选择读写器)。

按照如下步骤:

  1. 在 TIA Portal 选择“设备视图”。
  2. 下拉菜单选择需要组态的读写器。
  3. 在工作区选择读写器。
  4. 在巡视窗口选择 "属性"。
  5.  "常规" 下选择 "组态管理".
  6. 输入读写器的用户名和密码 (如果使能管理).
  7. 使用“在项目保存组态” 按钮将读写器的配置参数上载到 TIA 的项目。 
  8. 使用 "下载组态到设备" 按钮从TIA 项目(如果可用)将读写器的参数配置到读写器。

这样做的优势是组态保存在TIA 的项目。 

通过 Web 管理备份和恢复
通过 Web 管理页面可以手动备份和恢复读写器的配置。

按照如下步骤:

  1. 在 web 浏览器输入读写器的 IP 地址。
  2. 输入用户名和密码登陆 Web 管理页面(如果使能用户管理)。
  3. 在上面的工具栏有两个按钮用于备份和恢复组态。当保存时,组态以 .xml 文件格式保存到 PC/PG 选择的路径下。

这样做的优势是 PC/PG 只需要安装一个标准的互联网浏览器即可。

通过 XML 函数接口备份和恢复
通过读写器的 XML 函数接口可以手动或者自动备份和恢复组态。需要创建一个 Windows 应用, 例如, 通过 XML 函数命令备份/恢复组态。使用 "getConfiguration" 命令备份组态。使用 "setConfiguration" 命令恢复组态。
关于XML 函数接口的更多信息可以参考手册SIMATIC Ident RFID Systems SIMATIC RF650R/RF680R/RF685R。章节: XML interface. 该选项的演示应用在产品 DVD 光盘中。

这样做的优势是可以在一个独立平台创建适合自己应用的。
 

更多信息
更多信息关于备份和恢复读写器组态信息可以参考手册Backup configuration data.
SIMATIC Ident RFID Systems SIMATIC RF650R/RF680R/RF685R

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.