×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109485579, 文档发布日期 2017年12月28日
(1)
评估

组态和使用 Energy Meter 480VAC

  • 文档
  • 涉及产品
通过 ET200SP AI Energy Meter 480VAC ST 对三个单相和单个三相负载进行测量、极限监视和错误诊断

在工业中,能源效率越来越重要。遵守法律法规、投资回报压力增长以及气候保护意识的不断提高都是降低能源成本和实施能源管理系统的关键影响因素。

Energy Meter 480VAC 是执行此类能源管理系统任务的理想选择。

在本应用示例中,集成了两个版本的负载:

  • 版本 1:三个单相负载
  • 版本 2:一个三相负载

每个版本应说明两个用例:

  • 用例 1:读取测量数据
    • 为每个负载建立用户数据结构。
    • 在模块中组态用户特定用户数据。
    • 准备用户数据。
    • 操作和显示用户数据
  • 用例 2:状态监视和诊断
  • 组态每个负载的限制(有功功率)。
  • 在负载超限时提供信息。



优势
  • 已有的站可以通过能量测量组件进行扩展。
  • 可以直接在您自己的项目中使用。

文档和示例项目
  文档 (1.8 MB)
 Registrierung notwendig  STEP 7 V13 SP1 代码 (19.4 MB)


除项目示例外,库中还提供 Energy Meter 480VAC 的数据记录和各种数据类型。有关库的数据记录的更多信息,请参阅 Energy Meter 480VAC 手册。
 Registrierung notwendig  Energy Meter 480VAC 库 (885.5 KB)

更多信息
Energy Meter 408VAC 手册


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.