×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109485606, 文档发布日期 2016年3月31日
(0)
评估

SINAMICS V20 F2故障

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
针对V20变频器的F2故障继续进行分析

目录


1 F2
故障


   1.1
常见故障原因


   1.2
常见处理办法


   1.3
案例集

 

1         F2故障

以下内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

故障名称:直流母线过电压,是指变频器的直流母线电压超过过电压阀值(对于3AC 400V级的V20,直流过压阀值约为DC820V)。


1.1                 常见故障原因

1.电源电压过高

  • 电源波动
  • 电源侧其他设备引起的操作过电压

2.负载能量回馈

  • 大惯量负载减速
  • 位能性负载
  • 负载突变(突然减载)

3.硬件问题

  • 变频器直流电压检测回路故障
  • 输出侧电缆或电机接地故障
  • 输出侧电缆或电机端子虚接

 

1.2           常见处理办法

1.电源电压过高

  • 万用表测量变频器进线电压是否超过允许电压范围
  • 现场是否有电容补偿柜投入,以及现场是否有其它设备导致电网电压存在尖峰

2. 负载能量回馈

  • 大惯量负载减速可通过延长斜坡时间P1120,或使用最大电压控制器避免过电压,如果需要大惯量负载快速减速需要使用制动模块+制动电阻(对于V20 D尺寸及以上,内置了制动单元)
  • 位能负载应用需要使用制动模块+制动电阻(对于V20 D尺寸及以上,内置了制动单元)

3. 硬件问题

  • 万用表测量变频器进线电压,测量变频器直流母线电压(DC+/DC-端子,正常情况下为进线电压的1.35倍左右,400输入电压直流母线电压约540左右(带负载时),不带载时电压会更高点),查看r0026参数显示变频器测量的直流母线电压,正常情况下测量的直流母线电压和r0026的值应该基本相同,判断这3个电压值的关系是否正确,如不正确变频器可能损坏。
  • 如果出现每次一启动就报,检查输出侧电缆或电机的绝缘

 注意:过电压阀值固化在变频器中,该值无法修改,并且该故障无法屏蔽。

 

1.3                 案例集

序号

故障现象描述

可能的故障原因及处理措施

1

 

一上电就报F2,不能复位

原因:变频器损坏,可进一步通过测量直流母线电压(DC+/DC-)与r0026参数值比较是否一致,判断变频器是否存在硬件问题

 

措施:请联系维修部门

2

上电没问题,一运行就报F2,拆掉电机电缆,变频器空载运行,问题依旧

原因:变频器损坏

可进一步通过测量直流母线电压(DC+/DC-)与r0026参数值比较是否一致,判断变频器是否存在硬件问题

 

措施:请联系维修部门

3

上电没问题,一运行就报F2,拆掉电机电缆,变频器空载运行没问题,接上电机电缆,启动就报F2

原因:电机接地故障造成,检查电机绝缘,发现电机对地绝缘很差(几十K)

 

措施:更换电机

 

4

 

机械负载每次停机时都报F2

原因:负载减速太快

 

措施:延长减速时间P1121

5

风机负载,改造项目,以前使用风门控制,在某些工艺时会关闭风门,发现每次关闭风门时报F2

原因:负载突然减小

 

措施:避免运行时关闭风门

6

提升机构,高速下降时报F2,低速时没问题,安装了制动电阻

原因:制动电阻阻值偏大,制动功率较小。

或者P1240与P1237参数设置不当

 

措施:减小制动电阻阻值(不能小于变频器允许最小阻值),必须设置P1240=0,P1237>0

7

V20带水泵,有时启动时报F2,有时又不报

原因:经过检查,停机时使用OFF2,如果短时间重启,电机还在旋转,此时有时会报F2,有时会报F1

 

措施:使用捕捉再启动

8

V20变频器带水泵,以前正常运行,一段时间后开始报F2,越来越频繁

 

原因:经过检查,发现水泵电机接线盒内有一个端子虚接,加上泵房湿气严重,已经开始锈蚀

 

措施:处理锈蚀并紧固后,问题解决

9

V20驱动风机,级联风道,经常报F2

原因:经过检查,级联风道一台风机转速过快,使气流驱动该风机造成回馈

 

措施:适当降低另一台风机转速后

10

恒压供水,V20驱动水泵,经常出现F2故障

原因:使用了PID功能,PI参数不合适,响应太快

 

措施:适当降低P参数(P2280),增加I参数(P2285)




下载地址:  FAQ_V20_F2.pdf (158,8 KB)


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.