×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109485607, 文档发布日期 2016年3月31日
(0)
评估

SINAMICS V20 F1故障

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
针对V20变频器报F1的原因和解决办法进行描述


1                     F1故障

以下内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

故障名称:变频器过电流,变频器输出电流超过最大允许电流,常见故障可分为以下三类,电机故障、负载问题以及变频器故障。

1.1                 常见故障原因

1.    电机问题

Ø  电机绕组相间或对地短路

Ø  电机电缆有接地故障

Ø  电机电缆长度超过了最大允许得电缆长度

Ø  电机电缆接线存在接触不良的情况

2.    负载问题

Ø  负载电机遇到冲击,或机械结构出现“卡住”现象,引起电机电流突然增加

Ø  变频器输出频率超过电机额定频率,电机处于弱磁状态,负载波动引起过电流

Ø  变频器斜坡上升下降时间与负载特性不匹配,如加、减速时间太短

Ø  电动机功率与变频器的功率不相匹配,小马拉大车的情况(小变频器拖动大电机)

Ø  变频器运行过程当中,使用接触器投入或切除电机

Ø  PID控制,反馈信号受到干扰波动较大,PI参数不合适

Ø  启动正在旋转的电机

Ø  势能负载(例如起重机)启动时过电流,电机抱闸控制不合理,或启动力矩不够

3.    变频器问题

Ø  变频器内部器件短路

Ø  变频器电流检测元件故障

1.2                 常见处理办法

处理V20系列变频器F1故障,应首先明确变频器在何种工况下发生F1故障,再按照故障的可能性逐条原因排查。常见工况:

1.    上电不运行就发生F1故障,并且不能复位故障

2.    上电没有F1故障,一启动马上报F1故障,可以复位但启动马上又出现F1

3.    正常运行过程中偶尔报F1故障

 

对于第1种情况,由变频器问题引起的可能性较大,可尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,尝试能否复位故障,如果不能复位,变频器可能损坏,请联系维修部门。如果故障能复位,检查变频器外部接线是否存在问题。

对于第2种情况,由电机问题引起的可能性较大,可尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,尝试使用BOP面板空载启动变频器(变频器控制方式需要设置为V/F方式),如果变频器不出现F1故障,请着重检查电机和电机电缆绝缘情况、电机电缆是否超长、以及电机电缆是否存在接触不良的情况,或更换电机进行测试。如果变频器仍然出现F1故障,变频器可能损坏,请联系维修部门。

对于第3种情况,由负载问题引起的可能性较大,请按照“常见故障原因”中负载问题逐条分析。

 

1.3                 案例集

序号

故障现象描述

可能的故障原因及处理措施

1

变频器上电未启动就报F1故障,并且无法复位,拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,仍然不能复位故障

原因:变频器损坏

 

措施:请联系维修部门

2

变频器上电正常,一起动电机不转马上报F1故障,故障可以复位,复位后再启动仍然出现F1,拆除电机电缆空载起动变频器,不再出现F1

原因:可能由于电机或电机电缆绝缘不良导致

 

措施:检查电机绝缘

 

3

V20带风机负载,启动前风机叶片无规则旋转,启动马上报F1故障

原因:启动正在旋转的电机

 

措施:激活直流制动,或者采用机械方式,锁定电机轴

4

空冷岛,V20带风机负载,启动前风机被风吹着一直在旋转,启动马上报F1故障

原因:启动正在旋转的电机

 

措施:激活捕捉再启动

5

风机负载,电网闪动时, 变频器激活了自动再启动功能,自动复位欠压故障后再启动,偶尔出现F1故障

原因:风机为大惯量负载,变频器F1故障后停机,但风机由于惯性仍然在旋转,再启动时变频器启动正在旋转的电机导致过流

 

措施:激活捕捉再启动功能

6

起重机主钩,平地起动报F1故障

原因:电机参数可能不合适

 

措施:优化电机参数

7

起重机主钩,悬停起动报F1故障

原因:电机抱闸控制不合理,或启动力矩不够

 

措施:优化抱闸控制逻辑,提高低频扭矩

8

起重机大车行走机构,启动F1

原因:通常大车行走机构为一带多形式,单台电机有问题, 容易导致变频器过流

 

措施:检查外围机械, 检查电机匝间绝缘

9

V20变频器用于恒压供水,水泵切换时出现F1故障

原因:变频器运行过程当中,使用接触器投入或切除电机

 

措施:必须封锁变频器脉冲输出才能进行接触器的投切

10

V20驱动挤出机,运行过程出现F1

原因:是否投料太多,出现卡住现象

 

措施:考虑特殊机械的选型余量

11

V20驱动风机、水泵超50Hz运行F1

原因:变频器超频运行 ,风机泵类负载导致电机轴功率按照3次方关系加大

 

措施:限制频率上限,避免变频器超速运行

12

V20驱动 离心机,离心机全速运行后,增加物料,变频器F1

原因:突然增加负载,导致变频器过流

措施:需要缓慢增加负载

13

V20恒压供水系统,偶尔F1

原因:模拟量反馈信号受干扰波动较大或PID参数设置不合适

 

措施:排出干扰增加模拟量滤波时间,调整PI参数

14

V20变频器输出电缆超长,偶尔F1

原因:长电缆导致分布电容加大,导致变频器峰值电流加大

 

措施:加装输出电抗器、缩短电缆长度

15

V20驱动带抱闸的电机,抱闸由PLC控制,停车时F1

原因:电机减速过程突加负载引起过流

 

措施:使用变频器抱闸控制逻辑或停机后延时关闭抱闸

16

V20驱动移动小车,偶尔F1

原因:小车震动导致电机电缆接触不良引起过电流

 

措施:禁锢接线端子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















                                                                                                                                                                                      

下载地址:   FAQ_V20_F1.pdf (166,6 KB) 


关键字: SINAMICS V20,故障,F1


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。