×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109736908, 文档发布日期 2016年5月4日
(2)
评估

s7-300 PN CPU 作为i-device 与 s7-1500 PROFINET IO 通信

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
PROFINET的CPU支持I device功能,即智能IO设备功能,也就是该PN设备可以同时作为IO控制器和IO设备。一个PN智能设备功能不但可以作为一个智能处理单元处理生产工艺的某一过程,而且可以和IO控制器之间交换过程数据,因此,智能设备作为一个IO设备连接一个上层IO控制器,智能设备的CPU通过自身的程序处理某段工艺过程,相应的过程值发送至上层的IO控制器再做相关的处理。SIMATIC S7- 300 PN CPU与 S7-1500 CPU都集成了 PROFINET 接口,该接口具备连接 PROFINET总线的通信功能,可以通过组态与其它设备建立Profinet 智能设备通信。本文介绍了S7-300 PN CPU与 S7-1500 进行Profinet IO智能设备通信的配置过程,文中S7-300 CPU做为智能设备。

目录:

      1. 概述

      2. 自动化解决方案

           2.1 网络拓扑结构

           2.2 硬件与软件需求

     3. 组态配置

           3.1 分配 IP地址

           3.2 创建 PLC 项目

           3.3 下载组态到站点

           3.4 主站编程

      4. Profinet通信状态检查

           4.1 网络状态检查

           4.2 数据检查


下载地址:  S7_1500_300_profinet_I_device-com.pdf (1,9 MB) 


关键词:TIA,S7-1500,S7-300,Profinet IO
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。