×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109738103, 文档发布日期 2016年6月8日
(3)
评估

WinCC RT Professional 应用

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
本文档使用WinCC(博途TIA)Professional V13 SP1软件创建WinCC RT Professional项目,并在另一台计算机上运行该项目,使之与S7-1500 PLC实现通讯。文档中的示例用到2台计算机,其中一台用于WinCC RT Professional项目的组态编译,称之为组态计算机;另一台用于WinCC RT Professional项目的运行,称之为运行计算机,且该计算机需要进行一些必要的软件安装与配置。 本文档中涉及到的组态计算机和运行计算机的操作系统均为64位Windows 7 Ultimate SP1。对于使用WinCC(博途TIA)Professional V12以及较早版本的博途软件,或使用Windows 8.1操作系统的用户,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。

目录:
  WinCC RT Professional 应用 
  1 组态计算机的设置 
     1.1 网络配置 
     1.2 共享配置
     1.3 项目组态 
          1.3.1 PLC的组态 
          1.3.2 WinCC RT Professional的组态 
 2 运行计算机的设置 
      2.1 软件安装 
      2.2 网络配置 
      2.3 共享配置 
      2.4 PG/PC接口配置 
 3 项目下载与运行 
      3.1 下载WinCC RT Professional 
          3.1.1 以太网下载方式 
          3.1.2 文件拷贝方式 
      3.2 项目运行 
      3.3 关于授权 
 附录1-在Windows 7 / Windows 8.1 中的相关操作 
     1.在Windows 7中进行以太网IP地址设置 
     2.在Windows 7中进行网络共享权限的设置 
     3.在Windows 7中运行Ping指令测试网络连接 
     4.在Windows 7中查找计算机名及更改计算机名 
     5.在Windows 8.1中打开控制面板 
     6.在Windows 8.1中打开DOS运行框 
     7.在Windows 8.1中打开计算机属性 
 附录2-推荐网址 

下载地址:  WinCC_RT_Professional_.pdf (2,5 MB)

关键词: WinCC,组态,下载,以太网

评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。