×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Télécharger ID de la contribution : 109738122, Date de la contribution : 15/08/2018
(1)
Évaluer

SIMATIC FIELD PG M5 - latest BIOS version

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
To achieve the best possible performance, stability and reliability for your SIMATIC FIELD PG, always use the latest BIOS version for your SIMATIC FIELD PG.

Information about the BIOS version
Details about the BIOS version are listed in the following table.

Warning
If BitLocker is enabled, before doing the BIOS update you should read the instructions in the "warning.txt" file in the "DATA\BIOS" directory! If you do not follow these instructions, you run the risk of data loss.

Download
The software is subject to export restrictions. Download is authorized only for registered users.

 
BIOS version
Notes and Download
Date
V22.01.06 Registrierung notwendig  V220106_Version.txt (3,1 KB) 2018-07-12

 Download unterliegt Exportcontrolle  V220106.zip (8,3 MB) 

SHA-256 checksum:
539041ac795540496a22e21668edb9382189db4addab674541e522124c25a708

V22.01.05 Registrierung notwendig  V220105_Version.txt (2,5 KB) 2018-01-15

 Download unterliegt Exportcontrolle  V220105.zip (8,3 MB)

SHA-256 checksum:
78a188b9bfc4ea120022f4af6a9cc43ec7aa9c8a951a89348e55da599ec56396

V22.01.04 Registrierung notwendig  V220104_Version.txt (2,1 KB) 2017-12-20

 Download unterliegt Exportcontrolle  V220104.zip (8,3 MB)

SHA-256 checksum:
f0f0f1afe4d328d05aa267458fa7fce9ed1e44ad3bf045eda4594f4cec7b9f55

V22.01.03

 Registrierung notwendig  V220103_Version.txt (1,4 KB)2017-05-15

 Download unterliegt Exportcontrolle  V220103.zip (7,6 MB)

SHA-256 checksum:
37a5ec6f956ff92cec7018899b637555bd1ff0b047f160cbca029850bb9a8043

V22.01.02

 Registrierung notwendig  V220102_Version.txt (1,1 KB) 2017-04-24

 Download unterliegt Exportcontrolle  V220102.zip (7,6 MB)

SHA-256 checksum:
67c30d96954313dc43aeb79ba8377019db9a290f7f1bef5bac899db542dff43e

V22.01.01

 Registrierung notwendig  V220101_Version.txt (1 KB)  2016-05-03

 Download unterliegt Exportcontrolle  V220101.zip (7,5 MB)

SHA-256 checksum:
ae5662669ccfd8137972badd3da0500f46553a2e1d9753588e47184d564402e5

Note
The BIOS update includes the "Update.txt" file. This file includes instructions and important information on how to update the BIOS.

Information about SHA-256 is available in Entry ID 109483101.

Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport
Liens connexes