×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109739102, 文档发布日期 2018年8月30日
(12)
评估

SIMATIC Energy Suite - 入门指南

  • 文档
  • 涉及产品
通过 SIMATIC Energy Suite,可从支持能源测量的组件中直接测量各种能源数据。在本应用示例中,介绍了有关使用 SIMATIC Energy Suite 正确采集和归档能源数据时需执行的所有组态步骤。在下文中,将详细介绍有关数据可视化与导出的信息和具体示例。

在许多企业内,能源需求往往意味着高成本且数据极度不透明,只能了解总能耗和总成本等相关数据。随着能源成本、法律措施以及生产过程环保要求的不断提升,能源管理在生产过程中的重要性日益彰显。
为了确保有效的能源管理(符合 ISO 50001 标准),因此有必要建立生产能耗的透明机制。只有在已知原因情况下,才可采取应对措施,节约成本。
 



解决方案
通过将 SIMATIC Energy Suite 集成到 TIA Portal V14 中,实现能源数据的快速采集、准备和归档。由于组态过程显著简化而且可自动生成能源程序,从而大幅减少了相应的组态工作量。

在该《快速指南》中,详细地逐步介绍了使用能源测量组件对能源数据进行进一步处理时需执行的具体组态步骤。
此外,本文档中还介绍了有个各种可视化选项和数据评估的更多信息。
除了文档和项目示例之外,还提供有一个库,包含有各种已预配置的硬件组件。

下载

Energy Suite V15
  文档 (5.0 MB)
 Registrierung notwendig  示例项目 V15 (22.0 MB)
 Registrierung notwendig  预组态硬件库 (336.1 KB)

Energy Suite V14 SP1
 Registrierung notwendig  文档 (5.2 MB)
 Registrierung notwendig  示例项目 V14_SP1.zip (22.3 MB)
 Registrierung notwendig  预组态硬件库 (221.0 KB)

产品培训
Energy Suite 的 SITRAIN 课程 


更多信息
下载能源支持库 (EnSL)109741558
支持能源测量的组件和高级系统 109482454
SIMATIC Energy Suite 可视化示例 109739775
SIMATIC Energy Suite - CSV 能源数据文件的典型示例 109739772

上次更改
添加 Energy Suite V15 版本。

其它关键词
EnS、Energy Suite、EnergyMeter、Energy Meter、energyMeta、energyBasic、AdvData、E2M、测量并可视化能源数据(TIA Portal V13 SP1、STEP 7 V5.5 和 WinCC V7.2)、86299299

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.