×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109739231, 文档发布日期 2016年11月1日
(3)
评估

为什么 TIA Portal V14的安装需要这么长时间?

  • 文档
  • 涉及产品
当 TIA Portal 正在安装时,微软系统检查更新并尝试安装它们。

描述
在某些情况下,TIA Portal 的安装需要很长时间。微软Visual Studio 2015 的安装过程会出现静止不动的现象。

Visual Studio 2015 的发布包包括一个修补程序和安装过程中 WUA (Windows 更新代理)检查其他必要更新。根据所需更新大小增加相应的安装时间。

补救措施
通常,出于安全原因 Microsoft 建议始终保持  Windows 操作系统始终是最新的。如果做不到这样,Microsoft 建议下面两步骤:

  1. 安装最新版本的 Windows 更新代理
    Windows Update Client for Windows 7 and Windows Server 2008 R2
  2. 安装汇总更新 (目前 7.5.2016 的 KB3125574 版本: 3.0),来减少可用更新包的数量。     Convenience rollup update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1

这样减少了 Visual Studio 2015 发布包的安装时间,从而降低了 TIA Portal 安装时间。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。