×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Certificat ID de la contribution : 109739357, Date de la contribution : 21/07/2016
(0)
Évaluer

Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order, Fabricant

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
Numéro du certificat :
A5E38402476A
Nom du certificat :
Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order 2.1, Manufacturer
Type de certificat :
Test Certificates
Certificat :
Declaration of the Compliance with the order
Bureau d'homologation :
Fabricant
Pays :
Monde entier
Description / Sujet
Drives with explosion-proof low-voltage motors in category 3 for gas atmosphere (zone 2)

Remarque :

Type of motor: 1LA5/6/7/9 …-; 1LG4/6 …- Frame Size: BG / FS 63M – 315L; 2 - 8-polig / pole Type of converter: 6SE3…-, 6SE9…-, 6SE6…- : Micromaster 6SL32..- : ET200S-FC 6SE7…- : Simovert Masterdrives VC 6SL3…- : SINAMICS G110
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport