×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Certificado ID de artículo 109739358, Fecha del artículo: 21/07/2016
(0)
Evaluar

Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order, Fabricante

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Número del certificado:
A5E38408164A
Nombre del certificado:
Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order 2.1, Manufacturer
Tipo de certificado:
Test Certificates
Certificado:
Declaration of the Compliance with the order
Centro de homologación:
Fabricante
Países
en todo el mundo
Descripción / Tema
Drives with explosion-proof low-voltage motor in category 2 and 3 for dust (zone 21 and 22)

Nota:

Type of motor: 1LA5/6/7/9 …-; 1LG4/6 …-. Frame Size: BG / FS 63M – 315L; 2 - 8-polig / pole Type of converter: 6SL32- : SINAMICS G120
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.