×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109739635, 文档发布日期 2016年7月29日
(1)
评估

Sinamics V90驱动器支持哪些通信方式

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
本文介绍了SIANMICS V90驱动器支持的几种通信方式。

目录:

      1 问题 
      2 回答 

1 问题
驱动器支持哪几种通信方式?
2 回答
SINAMICS V90 伺服驱动器支持以下几种通信方式:
(1) USS通信
可以通过 RS485 电缆与 PLC 连接,使用USS 通信协议进行通信。通信建立之后,可以通过 USS 通信协议改变位置设定值和速度设定值。通过 USS 通信协议,伺服驱动也可以与 PLC 进行实际速度,扭矩以及报警的传输。
(2) Modbus RTU通信
V90自固件版本V1.05 开始,伺服驱动通过 RS485 电缆可与 PLC 连接,使用标准 Modbus 通信协议进行通信。V90 仅支持 Modbus RTU数据格式,不支持 Modbus ASCII 数据格式。
(3) PROFINET通信
通过订购带PROFINET通信接口的SINAMICS V90控制器,可实现与PLC的PROFINET通信,此种控制器不支持USS及Modbus通信。它有2个 RJ45接口用于与PLC的 PROFINET通信连接,支持PROFIdrive 运动控制协议。SINAMICS V90 PN 版本的不支持脉冲串的控制及内部位置控制方式,只支持PROFINET通信,支持西门子标准报文1,2,3,5,102,105,支持DSC控制。
注意:支持USS及Modbus通信的V90控制器与支持PROFINET通信的控制器订货号不同,详见产品样本。

 

下载地址:    V90_communication_type_7919.pdf (130,0 KB)

关键词:   Sinamics V90, 通信

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。