×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109739655, 文档发布日期 2016年11月8日
(3)
评估

哪些 SIMATIC S7-1200 CPs 可用于TeleControl 应用?

  • 文档
  • 涉及产品
TeleControl Basic 和 TeleControl Professional 推荐用于从一个控制单元到工厂的高效的监控控制。SIMATIC S7-1200 控制单元可以通过TeleControl CP 连接。

TeleControl Basic: 用于S7-1200 CPs
控制软件TeleControl Server Basic 用于 TeleControl Basic。系统支持基于 SIMATIC S7-1200 模块化的 telecontrol 站。下面的 SIMATC S7-1200 通讯处理器 (CPs) 可用于 TeleControl Basic 应用。

CP 1243-1

  • 用于 SIMATIC S7-1200 经过公网 (DSL, 例如) 连接到装有TeleControl Server Basic V3 控制单元的通讯处理器
  • CP 使能访问保护 S7-1200 (VPN 技术和防火墙).
  • CP 可以作为 CPU 一个附加的以太网接口用于 S7 通讯和 开放式用户通讯。
  • CP 可以作为一个附加的接口用于划分网络。

CP 1242-7 V2

  • 用于 SIMATIC S7-1200 经过 GSM 移动电话网络连接到装有TeleControl Server Basic V3 控制单元的通讯处理器。
  • CP 可以作为 CPU 一个附加的以太网接口用于 S7 通讯和 开放式用户通讯。
  • CP 可以作为一个附加的接口用于划分网络。

CP 1243-7 LTE xx

  • 用于 SIMATIC S7-1200 经过  LTE, UMTS 或者 GSM 移动电话网络连接到装有 TeleControl Server Basic V3 控制单元的通讯处理器(欧洲标准)。
  • 用于 SIMATIC S7-1200 经过  LTE, UMTS 移动电话网络连接到装有 TeleControl Server Basic V3 控制单元的通讯处理器(北美标准)。
  • CP 使能访问保护 S7-1200 (VPN 技术和防火墙)。
  • CP 可以作为 CPU 一个附加的以太网接口用于 S7 通讯和 开放式用户通讯。
  • CP 可以作为一个附加的接口用于划分网络。

用于 TeleControl Basic CPs 的属性完整的总览见图1。

. 1

TeleControl Professional: 用于S7-1200 CPs
通过 TeleControl Professional 你连接基于 SIMATIC S7-1200, S7-300 和 S7-400 的 telecontrol 站到 SIMATIC PCS7, SIMATIC WinCC, WinCC OA (开放构架) 和第三方系统。下面的 SIMATC S7-1200 通讯处理器 (CPs) 可用于 TeleControl Professional  应用。

CP 1243-1 DNP3

  • 用于 SIMATIC S7-1200 经过 DNP3 协议连接到控制单元的通讯处理器。
  • CP 可以作为一个附加的接口用于划分网络。

CP1243-1 IEC

  • 用于 SIMATIC S7-1200 经过 IEC 60870-5 协议连接到控制单元的通讯处理器。
  • CP 可以作为一个附加的接口用于划分网络。

CP 1243-8 IRC

  • 用于 SIMATIC S7-1200 经过公网或者私网连接到 TeleControl 中心站的通讯处理器。
  • CP 用于 "SINAUT ST7" 协议的TeleControl 通讯。

  • CP 使能访问保护 S7-1200 (VPN 技术和防火墙。

  • CP 可以作为 CPU 一个附加的以太网接口用于 S7 通讯和 开放式用户通讯。

  • CP 有两个 WAN 口:
  • 1x 以太网: 集成RJ45 接口。
  • 接口可以通过 TS 模块组态 (可以插在 CP 1243-8 IRC 的左侧)。
两个接口可以同时操作。

用于 TeleControl Professional CPs 的属性完整的总览见图 2。


图. 2

评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。