×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type bericht: Download ID van bericht: 109739814, Datum bericht: 08/04/2016
(1)
Beoordelen

Download Firmware 1.0.6 for CM 1242-5

  • Bericht
  • Heeft betrekking op product(en)
Download Firmware 1.0.6 for CM 1242-5

DESCRIPTION:

Firmware version 1.0.6 for the following S7-1200 communications modules is available for download:

  • CM 1242-5 (6GK7242-5DX30-0XE0)

A description of the changes included in this firmware version is included in the corresponding release notification on the Online Support product page.

You can download the files here.

Registrierung notwendig 6GK7242-5DX30-0XE0_V01p00p06.zip (184.4 KB)

Required user action:

You can install the firmware update either via the Web server of the S7-1200 (navigate to module status -> Select station -> Select Module -> Select tab "Firmware“), or from the Siemens customer support webpage, from which you can download the firmware update and install it from a SIMATIC Memory Card. This process is described in the S7-1200 System Manual.

If you use a SIMATIC Memory Card for the installation of the firmware update, the retentive memory is retained. If you use the Web server or the online diagnostics functions from STEP 7 for the installation of the update, however, the retentive memory is lost.

If you close the Web server while executing the firmware update via the Web server, you cannot switch the operating mode of the CPU to RUN. In this case, you have to turn the CPU off and on again in order to switch the CPU to the operating mode RUN.

Nota's in verband met security
Ter bescherming van technische infrastructuur, systemen, machines en netwerken tegen digitale dreigingen is het noodzakelijk om een alomvattend 'IT Security' concept te implementeren (en continu te handhaven) dat overeenkomt met de huidige stand van de techniek. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts een klein deel van een dergelijk concept. Meer informatie over 'Cyber Security' vindt u op
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Bericht beoordelen
geen beoordeling
Verzoeken en feedback
Wat wilt u doen?
Opmerking: de feedback heeft altijd betrekking op het actuele artikel/product. Uw bericht wordt naar de technische redacteurs van de Online Support gestuurd. We zullen binnen enkele dagen antwoorden als uw feedback dat vereist. Als we geen vragen meer hebben, zullen we geen antwoord meer sturen.