×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109740066, 文档发布日期 2017年11月7日
(0)
评估

面向分散式外设系统 SIMATIC ET 200pro 的 IO-Link Master 的销售和供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
面向分散式外设系统 SIMATIC ET 200pro 的 IO-Link Master 4 IO-LINK HF 已经发布,可以供货,且立即生效。此 IO-Link Master 对应于 IO-Link Specification V1.1,并配备四个 B 类端口。

IO-Link Master 4 IO-LINK HF 是一款电子模块,外壳宽 45 mm,用于连接多达四台 IO-Link 设备。具有 A 类端口的 IO-Link 设备(例如传感器)使用三芯电缆进行连接。对于需要额外电源且具有 B 类端口的 IO-Link 设备(例如执行机构),使用五芯电缆进行连接。由于 IO-Link 设备与标准传感器兼容,符合 IEC 61131 类型 1 的市售传感器也可在 IO-Link Master 上运行。

技术特性和功能

  • IO-Link Master 符合 IO-Link 规范 V1.1

  • 4 个端口(B 类端口)

  • 45 mm 宽电子模块

  • 支持的数据传输率

    • COM1 (4.8 kBd)

    • COM2 (38.4 kBd)

    • COM3 (230.4 kBd)

  • 扩展限制:

    • IO-Link 电缆最长 20 m

    • 每个端口最多支持 32 字节的输入和输出数据

    • 每个模块最多支持 32 字节的输入和输出数据

  • 可以为每个端口设置可组态诊断(在 IO-Link 模式下)

  • 更换 IO-Link 设备时自动备份设备参数(仅适用于 V1.1 设备)

  • 适合使用 3 芯和 5 芯电缆连接 IO-Link

  • 运行期间可重新设置设备参数

  • 显示端口特定的 IO-Link 状态

    • SIO 模式下的通道状态

    • IO-Link 通信的通道故障/状态

  • 支持的功能:

    • 主站备份

    • 固件更新

功能:主站备份
IO-Link Master 具有“主站备份”功能。因而,可通过功能块“IO_LINK 主站”将设置的 IO-Link 组态和设备参数传输到控制系统并进行存储,然后在更换主站后再将其传输到新的主站。
该功能支持在不使用工程组态工具的情况下更换主站。

组态
可以将 IO-Link Master 与分散式外设系统 ET 200pro 的以下接口模块或 CPU 配合使用:

- IM 154-1 DP (6ES7154-1AA01-0AB0)
- IM 154-2 DP HF (6ES7154-2AA01-0AB0)
- IM 154-4 PN HF (6ES7154-4AB10-0AB0) 固件 V7.1 或更高版本
- IM 154-8 PN/DP CPU (6ES7154-8AB01-0AB0),固件 V3.2 或更高版本
- IM 154-8F PN/DP CPU (6ES7154-8FB01-0AB0),固件 V3.2 或更高版本
- IM 154-8FX PN/DP CPU (6ES7154-8FX00-0AB0),固件 V3.2 或更高版本
- CPU 1516PRO-2 PN(6ES7516-2PN00-0AB0)
- CPU 1516PRO F-2 PN (6ES7516-2GN00-0AB0)

组态电子模块时,可以使用集成组态或通过 GSD 文件进行组态。


通过 GSD 文件进行 PROFIBUS 或 PROFINET 组态时,可分别通过以下条目 ID 下载此文件:2122119721915937

IO-Link Master 使用条目 ID 32469496 下的 S7-PCT(端口组态工具)版本 V3.4 或更高版本进行组态。此外,必须安装此条目 ID 下提供的 Hotfix 1。

文档
有关 IO-Link Master 4 IO-LINK HF 和 IO-Link 系统的信息,请参见以下手册。

主题

条目 ID

设备手册
ET 200pro
IO-Link Master


109738534

功能手册
IO-Link 系统

65949252


订货数据

组件

订货号

4 IO-LINK HF

6ES7147-4JD00-0AB0

CM IO-LINK 4 X M12 P

6ES7194-4CA20-0AA0







安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.