×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ ID de artículo 109740393, Fecha del artículo: 21/10/2016
(2)
Evaluar

¿Por qué hay que adaptar las plantillas de imagen manualmente tras actualizar de la V13 + SP1 a la V14 cuando se ha utilizado el tipo de datos "IEC-Timer"?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Pasos para adaptar las plantillas de imagen y los UDT con tipo de datos IEC-Timer después de actualizar el proyecto del TIA Portal V13 + SP1 a la V14.

Con TA V14 ha cambiado el tipo de datos "IEC-Timer". Esto tiene como consecuencia después de actualizar de la V13 + SP1 a la V14 que se elimina automáticamente el elemento "ST" en los los tipos de datos UDT de la librería que utiliza el tipo de datos "IEC_TIMER".
Si se utiliza el tip de datos en las plantillas de imagen, no se produce ninguna adaptación automáticamente. Hay que eliminar el enlace manualmente dentro de la plantilla de imagen.

Solución
Proceda de la siguiente manera:

  1. Abra el tipo de datos UDT correspondiente en la librería para editarlo. El elemento "ST" ya se ha eliminado.


    Figura 01

  2. Libere los tipos de datos UDT sin modificación.


    Figura 02
  3. Abra los tipos de las plantillas de imagen afectados para su edición.


    Figura 03
  4. Sustituya la antigua versión del UDT en la interfaz por la nueva versión.


    Figura 04

  5. Libere el tipo de la plantilla de imagen y seleccione la opción "Adaptar todas las instancias".



    Figura 05

Conceptos de búsqueda ampliados
Plantilla de imagen, faceplate, upgrade, actualizar, UDT, TIA V14, WinCC Professional V14, WinCC Advanced V14

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit