×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109740914, 文档发布日期 2017年11月7日
(3)
评估

SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5 供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
全新版本 SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5 ;现已发布,可以销售和供货。

对硬盘内容进行备份仍然是防止数据丢失的最有效的预防措施。特别是,若以磁盘映像的方式保护操作系统分区,在出现故障时无需耗费大量时间进行重新安装,从而大幅缩短停机时间。若在以后希望使用 Windows 更改分区以最大程度地适应客户需求,同时不丢失数据,则只仅适用于 Windows Vista 或更高版本,即使此类系统,也存在一些特定限制。SIMATIC IPC Image & Partition Creator 可提供功能更广泛的解决方案,并专为搭配 SIMATIC IPC 使用而设计。这可确保最大程度地发挥功能。对客户而言,这意味着,使用 SIMATIC IPC Image & Partition Creator 后,他们可以确信他们使用的是在 SIMATIC IPC 上备份/恢复数据的最优产品。适合“D”代所有 SIMATIC IPC 的 SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5 现已发布。

SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5 有哪些新增功能?

  • Paragon Hard Disk Manager 15 套件版
  • 支持 Windows 10
  • 支持 SIMATIC IPC2x7E
  • 支持 SIMATIC IPC4x7E
  • 支持 SIMATIC IPC547G
  • 支持 SIMATIC Field-PG M5
  • 可创建加密的 USB 闪存驱动器
  • 可创建最终用户闪存驱动器

当然,SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5 仍具备有重要作用的现有功能:

  • 可以用于任何计算机配置
  • 利用 Image & Partition Creator 可在菜单的帮助下创建可引导的 USB 闪存驱动器,作为备用驱动介质
  • Image & Partition Creator 可从引导的 Image & Partition Creator DVD 或 USB 闪存驱动器启动,以独立于操作系统使用
  • 为已发布的 SIMATIC IPC 提供自动的驱动器支持
  • 支持虚拟机

备份功能

  • 分区备份:快速、准确地备份和恢复硬盘内容。恢复数据所需的时间明显少于重新安装的时间。
  • 可将现有软件安装轻松复制到组件相同且用途相同的其他设备上(克隆),从而可以在维护期间迅速、彻底地更换设备等
  • 配置一次备份路径后,利用“1ClickImage”双击鼠标即可完成备份(要求:设备上需要安装 Hard Disk Manager 15 套件版)
  • 规划/循环备份:启动先前使用 Hard Disk Manager 15 套件版或 Windows Task Scheduler 配置的完整备份后,可以随时进行无人干预的定期备份(仅适用于 Windows 中安装的程序)。

分区管理:

  • 增大或减小现有系统和数据分区的大小而不会丢失数据(包括在运行期间增大 NTFS 系统分区)
  • 创建新的分区或删除现有分区 - 将两个相邻分区(NTFS、FAT16、FAT32 等)合并为一个大型分区
  • 转换文件系统(FAT16/32、NTFS|Ext2/Ext3),无需重新进行格式化(例如将 FAT32 转换为 NTFS)
  • 编辑文件系统参数(设置活动/非活动、隐藏/显示、修改序列号/分区 ID /更改卷名等。)
  • “安装”分区(分配驱动器盘符)
  • 执行碎片整理,优化文件系统
  • 永久、安全地移除数据介质


使用上述功能(删除功能除外)通常不会影响所安装程序的运行。但为安全起见,建议在更改分区之前对系统进行备份。

典型应用领域:
若不存在通过 LAN 实现的集中备份解决方案,所有 SIMATIC IPC 均可使用 SIMATIC IPC Image & Partition Creator 来完成对现有硬盘分区的后续更改以及所有数据备份操作。

操作系统
若 SIMATIC IPC Image & Partition Creator 从自己的运行环境启动,则可独立于操作系统使用。
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5 可以安装在以下操作系统中:


操作系统

32 位

64 位

Microsoft Windows 7 旗舰版

x

x

Microsoft Windows Server 2008 / R2

x

x

Microsoft Windows 8

x

x

Microsoft Windows 8.1

x

x

Microsoft Windows Server 2012 R2

x

x

Microsoft Windows 10xx


许可条件
使用每个许可证,都可以安装或运行 SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5,而不仅限在一台设备上安装。

产品名称

订货号

开始供货

SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5,
两个语言版本(德/英)

6ES7648-6AA03-5YA0

2016 年 8 月


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接