×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 109742573, 文档发布日期 2019年3月5日
(0)
评估

CPU 1517TF-3 PN/DP 固件更新

  • 文档
  • 涉及产品
本条目包含适用于 CPU 1517TF-3 PN/DP 的所有固件版本。

说明:

进行固件更新时,应始终更新为相关订货号的最新版本。之前的固件版本仅用作备份,以便用户可降级为原始版本,但是,至今为止尚未发现需要执行以上操作的必要。
固件的相应最新版本适用于该订货号的所有版本。 

有关固件更新的详细说明,请参见条目 ID 77492231

CPU 1517TF-3 PN/DP 的订货号和固件版本概览:

 订货号

固件版本

更新内容... 

6ES7517-3UP00-0AB0  
 V2.6.0
发布日期 2018.10.12

第三方软件 - 许可条款和版权信息

本产品中所包含第三方软件的版权信息(尤其是开源软件)以及该第三方软件适用的许可条款,请参见 2016_Readme_OSS_Global_V14_V260 和 ReadMe_OSS_en_US_V260 文件。

有关分销商的特定信息

必须将 2016_Readme_OSS_Global_V14_V260 和 ReadMe_OSS_en_US_V260 文件中包含的信息和许可条款一并发送给采购方,以避免经销商或采购方做出违反许可条款的行为。 

 Registrierung notwendig  2016_Readme_OSS_Global_V14_V260.htm (5.1 MB) 
 Registrierung notwendig  ReadMe_OSS_en_US_V260.htm (5.1 MB) 


有关更新的建议:
相关说明,请参见下文中的 V2.6.0 更新
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V260.ZIP (32.0 MB)

SHA-256 校验和(SHA-256 的相关信息
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V260.txt (1 KB)

 V2.5.2
发布日期 2018.4.27 

第三方软件 - 许可条款和版权信息

本产品中所包含第三方软件的版权信息(尤其是开源软件)以及该第三方软件适用的许可条款,请参见 Readme_OSS_CPU_S7-1500_V252 文件。

有关分销商的特定信息

必须将 Readme_OSS_CPU_S7-1500_V252 文件中包含的信息和许可条款一并发送给采购方,以避免经销商或采购方做出违反许可条款的行为。

 Registrierung notwendig  ReadMe_OSS_CPU_S7-1500_V252.rtf (11.3 MB)


仅备份:
相关说明,请参见下文中的 V2.5.2 更新
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V252.ZIP (31.2 MB)

SHA-256 校验和(SHA-256 的相关信息
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V252.txt (1 KB)

 V2.5.0
发布日期 2017.12.15 

第三方软件 - 许可条款和版权信息

本产品中所包含第三方软件的版权信息(尤其是开源软件)以及该第三方软件适用的许可条款,请参见 Readme_OSS_CPU_S7-1500_V250 文件。

有关分销商的特定信息

必须将 Readme_OSS_CPU_S7-1500_V250 文件中包含的信息和许可条款一并发送给采购方,以避免经销商或采购方做出违反许可条款的行为。

 Registrierung notwendig  ReadMe_OSS_CPU_S7-1500_V250.rtf (11.3 MB)


仅备份:
相关说明,请参见下文中的 V2.5.0 更新
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V250.ZIP (31.2 MB)

SHA-256 校验和(SHA-256 的相关信息
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V250.txt (1 KB)

 V2.1.0
发布日期 2017.3.24

第三方软件 - 许可条款和版权信息

本产品中所包含第三方软件的版权信息(尤其是开源软件)以及该第三方软件适用的许可条款,请参见 Readme_OSS_V210 文件。

有关分销商的特定信息

必须将 Readme_OSS_V210 文件中包含的信息和许可条款一并发送给采购方,以避免经销商或采购方做出违反许可条款的行为。

 Registrierung notwendig  ReadMe_OSS_V210.htm (3.0 MB) 


仅备份:
相关说明,请参见下文中的 V2.1.0 更新
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V210.ZIP (26.6 MB)

 V2.0.5
发布日期 2017.2.3

第三方软件 - 许可条款和版权信息

本产品中所包含第三方软件的版权信息(尤其是开源软件)以及该第三方软件适用的许可条款,请参见 Readme_OSS_V205 文件。

有关分销商的特定信息

必须将 Readme_OSS_V205 文件中包含的信息和许可条款一并发送给采购方,以避免经销商或采购方做出违反许可条款的行为。

 Registrierung notwendig  ReadMe_OSS_V205.htm (3.0 MB)


仅备份:
相关说明,请参见下文中的 V2.0.5 更新
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V205.ZIP (26.4 MB)

 V2.0.3
发布日期 2016.12.16

第三方软件 - 许可条款和版权信息

本产品中所包含第三方软件的版权信息(尤其是开源软件)以及该第三方软件适用的许可条款,请参见 Readme_OSS_V203 文件。

有关分销商的特定信息

必须将 Readme_OSS_V203 文件中包含的信息和许可条款一并发送给采购方,以避免经销商或采购方做出违反许可条款的行为。

 Registrierung notwendig  ReadMe_OSS_V203.htm (3.0 MB)


仅备份:
相关说明,请参见下文中的 V2.0.3 更新
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V203.ZIP (26.4 MB)

 V2.0.1
发布日期 2016.10.21
仅备份:
 Registrierung notwendig  6ES7517-3UP00-0AB0_V201.ZIP (26.4 MB) 

更新 CPU 固件时,并非必须更新显示屏,但建议进行此更新。
有关显示屏的固件更新,参见条目 ID 78300948


V2.6.0 更新 (6ES7517-3UP00-0AB0)

关于 STEP 7 和向上兼容性的依赖关系:
组态此 CPU 固件版本需要具备 STEP 7 Professional V15.1 或更高版本的 TIA Portal。 
使用早期 TIA Portal STEP 7 Professional 版本进行的组态与后续版本兼容。
详细信息,请参见条目 109744163

关于 STEP 7 Safety Advanced 和向上兼容性的依赖关系:
此外,使用此固件版本的故障安全 CPU 组态安全集成应用需要使用选件包 STEP 7 Safety Advanced V15.1 或更高版本。 
使用早期 STEP7 Safety Advanced 版本的组态与后续版本兼容。

有关固件版本 V2.6.0 的详细信息,请参见条目 S7-1500 CPU(包括显示屏)和 ET200 CPU (ET200SP、ET200pro) 固件更新 


V2.5.2 更新 (6ES7517-3UP00-0AB0)

关于 STEP 7 和向上兼容性的依赖关系:
组态此 CPU 固件版本需要具备 STEP 7 Professional V15 或更高版本的 TIA Portal。
使用早期 TIA Portal STEP 7 Professional 版本进行的组态与后续版本兼容。

关于 STEP 7 Safety Advanced 和向上兼容性的依赖关系:
此外,使用此固件版本的故障安全 CPU 组态安全集成应用需要使用选件包 STEP 7 Safety Advanced V15 或更高版本。 
使用早期 STEP7 Safety Advanced 版本的组态与后续版本兼容。

有关固件版本 V2.5.2 的详细信息,请参见条目 S7-1500 CPU(包括显示屏)和 ET200 CPU (ET200SP、ET200pro) 固件更新 


V2.5.0 更新 (6ES7517-3UP00-0AB0)

关于 STEP 7 和向上兼容性的依赖关系:
组态此 CPU 固件版本需要具备 STEP 7 Professional V15 或更高版本的 TIA Portal。
使用早期 TIA Portal STEP 7 Professional 版本进行的组态与后续版本兼容。

关于 STEP 7 Safety Advanced 和向上兼容性的依赖关系:
此外,使用此固件版本的故障安全 CPU 组态安全集成应用需要使用选件包 STEP 7 Safety Advanced V15 或更高版本。 
使用早期 STEP7 Safety Advanced 版本的组态与后续版本兼容。

有关固件版本 V2.5 的详细信息,请参见条目 S7-1500 CPU(包括显示屏)和 ET200 CPU (ET200SP、ET200pro) 固件更新 


V2.1.0 更新 (6ES7517-3UP00-0AB0)

关于 STEP 7 和向上兼容性的依赖关系:
组态此 CPU 固件版本需要具备 STEP 7 Professional V14 SP1 或更高版本的 TIA Portal。
使用早期 TIA Portal STEP 7 Professional 版本进行的组态与后续版本兼容。

关于 STEP 7 Safety Advanced 和向上兼容性的依赖关系:
此外,使用此固件版本的故障安全 CPU 组态安全集成应用需要使用选件包 STEP 7 Safety Advanced V14 SP1 或更高版本。
使用早期 STEP7 Safety Advanced 版本的组态与后续版本兼容。

固件 V2.1 的新功能:

  • 支持系统电源 PS 60W 24/48/60V DC HF。
    因此,除了用于所有 S7-1500 CPU 背板总线的 60 W 供给外,还可通过系统电源保持全部 RAM(数据)。
  • 自 STEP 7 Safety V14 SP1 起,支持故障安全项目的一致上传。

编程中固件 V2.1 的新功能:

  • 使用指令“GetSMCInfo”,可读出卡大小、存储卡上已占用的存储空间以及在用户程序中对卡执行的写/删除过程次数。
  • 为了能够拆分或进一步处理控制字和状态字,可以使用“SCATTER”指令将基本数据类型转换为位数组,并使用“GATHER”指令将位数组转换为 WORD 等基本数据类型。

固件 2.1 已更改以下行为:

  • 外设访问出错时,作为输入参数与组件互连的直接外设访问将不再具有组件不再运行的结果。取而代之的,系统将使用组件中信号替换值。

固件 2.1 已改进以下行为:

  • 在线监视组件时,CPU 不再因为区域长度错误而停止 (STOP)。
  • 当使用“Get_Alarm”块生成报警文本时,报警文本的行为已得到改进。
  • 对于“Get_Alarm”块,如果“InfoText”参数为空,数据类型为“Alarm_Data”,则不再输出状态消息“W#16#8003 - 参数 Lcid 无效或未加载参数 Lcid 中的所选语言”。
  • 针对来自多个 OB 优先级的调用,“Get_Alarm”的行为已得到改进。
  • 当与“STP”指令同时使用 TIA Portal 执行“在线监控”时,此指令的行为已得到改进。
  • 通过 CPU 的 Web 服务器下载数据记录时的行为已得到改进。
  • 当“在线监视”块时,如果从具有不同优先级的多个 OB 调用此块,不再发生 TIA Portal 在滚动时冻结的行为。
  • OPC UA 服务器(特别是具有大量数据)的启动行为已得到改进。

固件 2.1 已更正以下行为:

  • 使用指令“MOV_BLK_VARIANT”复制大型结构时,CPU 不再进入 STOP。
  • 如果通过 AS-i 报告大量诊断事件,则以下偶发消息将不再显示:“严重的固件异常错误(与用户无关的系统代码:16#00000000 16#10020000 16#00000000)”。


V2.0.5 更新 (6ES7517-3UP00-0AB0)

关于 STEP 7 和向上兼容性的依赖关系:
组态此 CPU 固件版本需要具备 STEP 7 Professional V14 或更高版本的 TIA Portal。
使用早期 TIA Portal STEP 7 Professional 版本进行的组态与后续版本兼容。

关于 STEP 7 Safety Advanced 和向上兼容性的依赖关系:
此外,使用此固件版本的故障安全 CPU 组态安全集成应用需要使用选件包 STEP 7 Safety Advanced V14 或更高版本。
使用早期 STEP7 Safety Advanced 版本的组态与后续版本兼容。

固件 2.0.5 已改进以下行为:

  • 如果当在线监视块时,输出消息 (0604:000255)“监视”功能“资源不足”,在有足够可用资源后,即可访问 CPU。
  • 已改进 SPLIT 命令用于包括两个或多个子结构的结构时的功能。
  • 在具有不同优先级的两个 OB 中使用 DPWR_DAT 或 DPRD_DAT 命令时,在低优先级 OB 中使用该命令时极偶发的不一致数据存储问题将不会再出现。
  • 如果 CPU 在运动控制应用程序中承担大量负载,则 CPU 可能由于 MC-内插程序 (OB92) 和 MC-伺服 (OB91) 溢出而 STOP。
    在后续的 CPU RUN 中,不会偶发不受控的轴运动。


V2.0.3 更新 (6ES7517-3UP00-0AB0)

关于 STEP 7 和向上兼容性的依赖关系:
组态此 CPU 固件版本需要具备 STEP 7 Professional V14 或更高版本的 TIA Portal。
使用早期 TIA Portal STEP 7 Professional 版本进行的组态与后续版本兼容。

关于 STEP 7 Safety Advanced 和向上兼容性的依赖关系:
此外,使用此固件版本的故障安全 CPU 组态安全集成应用需要使用选件包 STEP 7 Safety Advanced V14 或更高版本。
使用早期 STEP7 Safety Advanced 版本的组态与后续版本兼容。


固件 2.0.3 修正了以下行为:

  • 如果 ProcessEvent OB 由具有不同优先级的多个 ProcessEvents 触发,而导致中断自身,将不再显示以下偶发消息:“严重的固件异常错误

    (与用户无关的系统代码:16#400001、16#10020074、16#4a6c24d0)”。

  • 如果用户程序中使用“DataLogWrite”块,以下偶发消息“严重固件异常错误
    (与用户无关的系统代码:
    16#400001 16#10020011 16#468a6be8)”将不再出现。

  • 如果 CM1542-1/CP1543-1 使用命令 T_CON 建立一条活动连接且该连接已由 T_DISCON 命令关闭,则以下偶发消息将不再显示:“严重的固件异常错误
    (与用户无关的系统代码:16#00400001 16#1002012E 16#00010206)”。


固件 2.0.3 已更改以下行为:

  • CPU 的安全行为已得到改进
  • 因运行跟踪功能而导致 CPU 满容量时,TIA Portal 将不再冻结。
  • 改进了“DPRD_DAT”和“RD_REC”块与优化数据块一同使用时的性能。
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.