×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109743154, 文档发布日期 2018年11月12日
(8)
评估

在配置 CP 1613/CP 1623 时,应该注意什么?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
CP 1613 / CP 1623 需要操作安装 SIMATIC NET. The CP 16xx 即可以用 S7 通信又可以作为 Windows 网卡使用。

在 Windows 中,CP 16xx 不被认为是网络适配器。当安装 SIMATIC NET 时,将建立一个虚拟网络适配器 (NDIS),其中 CP 16xx 可用作 Windows 网卡。例如,对于访问工厂总线上的 SCALANCE 交换机的 web 接口,这是必要的。

CP 16xx 可以在系统中使用,但是有两个内部 IP 地址用于以下通信:

  • S7 通信的工业以太网地址

  • NDIS 地址用于 Windows 通信

CP 16xx 的集成 / 重新安装电脑
使用一个 SIMATIC IPC,CP 16xx 已经集成并准备好进行操作了。这意味着跳过了初始设置,可以直接在操作期间分配地址。

如果一个 CP 16xx 被安装在一个预先安装的 SIMATIC NET 的系统中,并且没有被识别为适配器,那么必须重新安装SIMATIC NET。

CP 16xx 的初始设置
下面的说明是设置 CP 16xx 并且对于一个 CP 的初始集成来说,这是绝对必要的:

1. 在计算机上打开 "Siemens Automation > SIMATIC > SIMATIC NET > Communication Settings" 选择通信处理器(CP),在 "Modules > CP 16XX > General" 和 "PG mode" 下为模块配置操作模式。


图 01

2. 切换到 "Address" 并点击 "Network properties ..." 按钮。


图 02

3. 找到 CP 16xx 并在弹出菜单中选择 "Right-click > Properties"。
4. 选择 "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" 并点击 "Properties" 按钮。
  


图 03

5. 为 NDIS 通信分配一个 IP 地址和子网掩码,并选择 "OK" 来应用更改。



图 04

6. 在“Modules > CP16XX > Adess”下切换到通信设置,在 "Industrial Ethernet" 区域中,为 S7 通信设置了 IP 地址和子网掩码。
7. 然后将模块的模式切换到 "Configured mode".
 


图 05

在正常模式下更改地址
下面我们将展示两种修改 NDIS 和以太网地址的方法。NDIS适配器输入地址,然后通过Windows和工业以太网地址进行S7通讯,如CPU。这个过程需要正确的 CP 1613/CP 1623 的配置。

NDIS 地址在 Windows 网络和共享中心中修改。
  

 
图 06

S7 项目中的工业以太网地址在 ES/OS 的 HW 配置中修改。

1. 要打开CP 1623 的属性,双击 CP 1623 并点击 "Properties..." 按钮。
 


图 07

2. 输入IP地址和子网掩码,并点击“OK ”按钮。


图 08


警告

两种接口必须设置不同且唯一的 TCP/IP地址,意味着通过ISO-on-TCP(同TCP/IP (RFC 1006) )用于自动协议的IP地址和基于PC 网络 的NDIS通讯的IP地址必须不同。

附加关键字
CP1623,CP1623
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。