×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109743492, 文档发布日期 2017年5月12日
(0)
评估

ET 200SP 开放式控制器 V2.0 标准版与故障安全版销售发布

  • 文档
  • 涉及产品
在版本 V2.0 中CPU 1515SP PC (+HMI) 可用作标准版和安全故障版。即,在版本 V2.0 及以上版本中,ET 200SP 开放式控制器可扩展为包含故障安全功能。

CPU 1515SP PC (F) (+HMI) 产品说明:

ET 200SP 开放式控制器 CPU 1515SP PC (F) 是一款坚固耐用的紧凑型控制系统,将 ET 200SP 控制器功能与基于 PC 的系统完美集成在一起。这一款控制器可用于控制特定的设备系列,也可用于控制分布式组态中的各种设备。
对当前的 ET 200SP 开放式控制器进行扩展,可包含 S7-1500 软件控制器的故障安全功能。即,CPU 1515SP PC 上也可实现 S7-1500 控制器的故障安全功能。因此,也可将该 CPU 用于故障安全环境中的机器或设备的控制过程中。凭借故障安全型 CPU 1515SP PC F,可顺利实施安全等级为 SIL 3(安全完整性等级,IEC 61508 标准第 2 版)或 PL e 级(性能等级,ISO 13849 标准)的各种应用。

ET 200SP I/O 模块可直接统一插入,然后通过集成背板总线进行通信。模块间采用 S7 通信,通过 ET 200SP 系统的 PROFINET 适配器可连接分布式 I/O。采用 PROFIBUS CM DP 模块,CPU 1515SP PC 支持 PROFIBUS 通信功能。这样,即可将该系统轻松集成到当前的自动化环境中。
CPU 1515SP PC + HMI 中预安装有 WinCC Runtime Advanced,可提供更多的 HMI 功能。并实现了在一台设备中同时集成有控制功能于可视化化功能。
如上所述,西门子推出的 CPU 1515SP PC F (+HMI) 故障安全型控制器,可完美适用于故障安全应用中。该型号也推出有集成 WinCC Runtime Advanced 的版本(选配)。

这一款 CPU 具有强大的控制功能,不仅块可轻松组态,同时还可通过标准化开放式 PLC 块连接各种驱动装置。CPU 1515SP PC 具有诸多优势,在必须使用 C 或 C ++ 编程语言集成特定的自动化功能时,或需要将 Windows 中特定的用户程序无缝集成到软件控制器中时尤为彰显。


CPU 1515SP PC (F) (+HMI) V2.0 的显著特性:

S7-1500 软件控制器,CPU 1505SP (F) V2.0:

  • 适用于需使用故障安全型控制器的严苛自动化任务
  • 可在同一台设备上执行故障安全程序和标准程序
  • 可通过该控制器的 PROFINET 接口 X1,访问集成的 OPC UA 服务器(数据访问)
  • 可通过 CPU Web 服务器访问跟踪查看器
  • 通过 HTTPS 协议,访问 Web 服务器和 Windows 系统
  • 支持 SIMATIC Automation Tool V3.0
  • Target 1500S™ V1.0for Simulink®:用于执行由 Mathworks Simulink 创建的应用程序功能
  • 可通过 ODK 接口,集成 C++ 语言编写的实时应用程序和 Windows 应用程序
  • RUN/STOP 命令,通过脚本控制软件控制器操作
  • 改进了 Windows 的重新启动特性(在用户程序中显示 Windows 状态)
  • CPU 1505S 名称从更改为 CPU 1505SP 时,表示设备属于 ET 200SP 系统和 CPU 1515SP PC


硬件

  • 从版本 V2.0 开始,所有型号都装配有 4GB RAM 硬件
  • 采用新的 BIOS 版本 V02.00(可直接执行 BIOS 和 GRUB 菜单,而无需按下 MRES 开关)

Windows 映像

  • WES7 SP1(32 位 E/64 位 P),装有最新版本的 WinCC Runtime Advanced V14,DiagBase V1.5.2,EWF Manager V2.0

WinCC Advanced V14

  • 集成有 ProDiag
  • 控制功能得以改进(新滚动条的颜色可组态;配方控件下拉菜单中的条目数量动态显示)
  • 对滑块、滚动条和仪表控件进行了扩展,多达四个限值


产品信息:

CPU 1515SP PC (F) 具备两个 PROFINET 通信接口(一个通过 ET 200SP PN 总线适配器连接,另一个为 GB 以太网接口)。此外,该 CPU 还可通过 ET 200SP 的 PROFIBUS 通信模块 CM DP 进行扩展。




型号

CPU 1515SP PC (F)

CPU 1515SP PC (F)

CPU 1515SP PC (F) +HMI

DDR3 DRAM

4 GB

4 GB

4 GB

CFast 卡

8 GB

16 GB

16 GB

操作系统

WES 7E 32 位

WES 7P 64 位

WES 7P 64 位

WinCC RT Advanced V14

-

-

防护等级

IP 20

集成的工作存储器,程序

1 MB(F 型为 1.5 MB)

集成的工作存储器,数据

5 MB

装载存储器

320 MB

位运算速度

10 ns

字运算速度

12 ns

定点运算速度

16 ns

浮点运算速度

64 ns

S7 计数器/定时器

2048

IEC 计数器

无限制(仅受工作存储器限制)

IEC 定时器

无限制(仅受工作存储器限制)

位存储器

16 KB

输入

32 KB(所有输入均存储在过程映像中)

输出

32 KB(所有输出均存储在过程映像中)

轴数量

多达 30 个定位轴

运动控制限值/资源

2400(对应 30 个定位轴)

千兆以太网接口

1 个 RJ45 接口

PROFINET IO 接口

1 个 PN IO IRT 接口,通过 BusAdapter(双端口)连接

PROFIBUS DP

√(通过 CM DP)

Web 服务器


ET 200SP 开放式控制器显著特性:

  • 一站式交钥匙解决方案,预安装有 SIMATIC S7-1500 软件控制器 V2.0,可选配预安装 WinCC Runtime Advanced V14
  • 可通过 ET 200SP 模块进行集中扩展(站宽度最大 1m 或最多 64 个模块)
  • SIMATIC Hypervisor:将控制功能从 Windows 系统中分离出来,从而大幅提高系统的可用性
  • 双核处理器,Hypervisor 应用显著优化
  • 闪存(CFast 卡)支持热插拔,可用于操作系统、软件控制器和项目数据
  • PROFINET 接口(2 个,通过 BusAdapter 连接(RJ45 或 FC));千兆以太网接口 (RJ45)
  • 集成 DVI-I 图形接口;3 个 USB 2.0 接口
  • 2 个 PROFINET 接口:X1:通过 PN-IO BusAdapter 连接(RJ45 或 FC),双端口;
  • X2:千兆以太网接口 (RJ45),可用于 Windows 通信和 PN 基本服务
  • PROFINET IRT
  • 开放式以太网通信(TCP/IP、UDP、ISO-on-TCP)
  • Web 服务器,适用于信息、状态、诊断和用户自定义网站
  • 将 CM DP 模块作为 DP 主站时,可选 PROFIBUS DP 通信
  • 组态控制(选件处理)
  • 改进专有技术保护和防拷贝保护功能;安全集成
  • 集成系统诊断
  • 集成运动控制功能,通过外部编码器对速度控制轴和定位轴进行控制
  • 跟踪功能
  • 尤其适用于集成的用户特定开放式应用程序
  • 通过开放式开发工具包 (ODK 1500),完美集成控制功能与 C/C++ 开发的应用程序


实时系统

集成 S7-1500 软件控制器的实时系统支持 Windows 独立、并行操作,从而实现最高级别的实时性与确定性。这样,即可在控制器运行过程中重新启动 Windows 系统。通过设置不同的控制执行优先等级,实现程序高速运行(循环、时间控制、
与 PROFINET 或 PROFIBUS 等时同步、通过硬件中断与诊断中断实现按事件驱动)。

PROFINET

CPU 1515SP PC (+HMI) 具有 2 个 PROFINET 接口。接口 X1 通过双端口的 BusAdapter 进行连接。接口 X2 则是一个通用千兆以太网接口。接口 X1 的端口 1 和 2(已知源自 ET 200SP CPU)可通过 BusAdapter 连接 CPU。支持以下两种 BusAdapters:BA 2xRJ45 或 BA 2xFC (FastConnect)。CPU 在交付时不含 BusAdapter。BusAdapter RJ45 型或 FC 型可单独订购。通过 CPU 上的 Windows 接口 X2(千兆以太网),可使用 Windows 应用程序或外部设备实现 SIMATIC 和开放式用户通信功能。

PROFINET IO

在 PROFINET IO 中,CPU 可用作 IO 控制器或智能设备,并通过接口 X1 (BusAdapter) 进行实施。CPU 1515SP PC 支持 PROFINET IRT、等时同步模式和 PROFIenergy 功能,因此可实现较短且可预测的缩短响应时间以及与 IO 设备快速准确地数据交换。与非实时数据通信相比,其抗干扰性显著提升。
在版本 V2.0 中,CPU 的 X1 接口可实现 OPC UA 服务器功能(数据访问;OPC UA 安全性)。
有关 PROFINET 的更多信息,请参见手册《使用 STEP 7 V14 组态 SIMATIC PROFINET》。

PROFIBUS

通过可选的 PROFIBUS DP 通信模块 CM DP,ET 200SP 开放式控制器也用作 PROFIBUS DP 主站。CPU 上最多可连接 124 个 PROFIBUS DP 从站。

组态控制(选件处理)

通过组态控制,可对控制器进行组态并根据组态操作各种不同型号(选件)。
只需从最大的组态设置中生成实际组态,即可使用该组态控件对中央组态进行各种不同设置。

组态控制(选件处理)

通过组态控制,可对控制器进行组态并根据组态操作各种不同型号(选件)。
只需从最大的组态设置中生成实际组态,即可使用该组态控件对中央组态进行各种不同设置。

保持性数据

即使发生电源故障,CPU 1515SP PC 也可确保设备的数据安全性:

  • 发生电压突降时,系统将这些保持性数据保存在 CPU 的 NVRAM 中(最大 410 KB)
  • 保持性数据也可存储在 CPU 的 CFast 卡中(需连接 UPS)

安全集成

与 S7-1500 相似,ET 200SP 开放式控制器与 STEP 7 一同使用时,可实现基于密码的专有技术保护功能,有效防止对算法和程序块未经授权的读取与篡改,进而防止对所开发算法未经授权的复制窃取。密码保护功能还可防止对程序块(使用 STEP 7 之外的外部程序)、数据存储介质或程序库进行未经授权的评估。除此之外,还可将各个块与 CPU 或 CFast 卡的序列号关联在一起。基于扩展后的访问保护功能,可实现全方位的数据保护,有效预防未经授权的组态更改。基于不同的授权级别,可为各用户组分别指定不同的权限。完整性保护则是通过数字校验确保传送到 CPU 中的数据安全,防止未经授权的篡改。此时,CPU 可准确检测到工程组态数据是否已修改或经由第三方传输。在认证过程中,密码将进行安全传输,防止网络攻击(如,引入所记录的遭篡改网络)

集成系统诊断

在 TIA Portal 中,系统诊断信息可通过所连接的监视器、HMI 设备、Web 服务器或软件控制器的操作面板进行一致显示。驱动装置的消息也可采用这种显示方式。CPU 处于 STOP 模式时,系统将可执行诊断功能。如果配置了新的硬件组件,则诊断信息将自动更新。

集成工艺功能

驱动装置可通过 PROFINET IO 或 PROFIBUS 灵活地连接到 CPU 1515SP PC 中。基于 PLCopen 运动控制块,可对运动控制序列进行快速编程与实施。该功能支持速度控制轴、定位轴和外部编码器。集成的控制功能支持通用 PID 控制器、3 步控制器与温度控制器。

集成 Web 服务器

S7 1500 自动化系统的所有 CPU 均支持通过 Web 服务器对 CPU 进行扫描。CPU Web 服务器支持以下诊断方式:

  • 带有 LED 指示灯的 CPU 映像和当前操作状态
  • 读取诊断缓冲区中的条目
  • 查询模块状态
  • 查询当前消息
  • 拓扑结构/PROFINET 设备的状态信息
  • 将用户数据传送到 CPU 的装载存储器中并进行管理。
  • 用户自定义的网站,对特定特定设备功能进行维护与调试


跟踪功能


跟踪功能

S7-1500 自动化系统的所有 CPU 均支持跟踪功能。该功能将记录每个循环的模拟量和数字量变量,并在 STEP 7 中生成为一个趋势曲线。在各种运动控制或闭环控制应用中,该功能尤为适用。
有关跟踪功能的更多信息,请参见《SIMATIC/SINAMICS 使用跟踪和逻辑分析器功能》(条目 ID:64897128)。


用于组态的 SIMATIC STEP 7 Professional V14 工程组态软件

ET 200SP 开放式控制器新版本 V2.0 只能在安装有 STEP 7 和 WinCC Advanced V14 及更高版本的 TIA Portal 中进行编程和组态。
支持的编程语言:SCL、LAD、FBD、STL 和 Graph7 (SFC)
进行故障安全编程时,需安装有 STEP 7 Safety Advanced V14 选件包。

订货信息:

以下型号已预组态,可直接供货:

安装有 WES7 E 32 位并带有 8GB CFast 卡的型号:

型号

订货号

CPU 1515SP PC

6ES7677-2AA31-0EB0

CPU 1515SP PC F

6ES7677-2FA31-0EB0

替换件 CPU 1515SP PC 4 GB(无 CFast 卡,未安装软件)

6ES7677-2AA40-0AA0

安装有 WES7 P(多点触屏)64 位并带有 16 GB CFast 卡的型号:


订货号

CPU 1515SP PC

6ES7677-2AA41-0FB0

CPU 1515SP PC F

6ES7677-2FA41-0FB0

CPU 1515SP PC + HMI 128PT

6ES7677-2AA41-0FK0

CPU 1515SP PC F + HMI 128PT

6ES7677-2FA41-0FK0

CPU 1515SP PC + HMI 512PT

6ES7677-2AA41-0FL0

CPU 1515SP PC F + HMI 512PT

6ES7677-2FA41-0FL0

CPU 1515SP PC + HMI 2048PT

6ES7677-2AA41-0FM0

CPU 1515SP PC F + HMI 2048PT

6ES7677-2FA41-0FM0

替换件 CPU 1515SP PC 4 GB(无 CFast 卡,未安装软件)

6ES7677-2AA40-0AA0


交付清单:

ET 200SP 开放式控制器在交付时包含以下附件:

  • 服务模块 6ES7193-6PA00-0AA0
  • 插头,24 V DC,2x2 极
  • 电缆紧固件
  • CFast 卡
  • Windows 操作系统 WES7(32 位或 64 位)
  • S7-1500 软件控制器
  • 恢复与驱动程序 DVD 盘

附件:

型号

订货号

BusAdapter BA 2xRJ45

6ES7193-6AR00-0AA0

BusAdapterBA 2xFC

6ES7193-6AF00-0AA0

CM DP

6ES7545-5DA00-0AB0

服务模块(备件)

6ES7193-6PA00-0AA0

插头,24 V DC,2x2 极,10 个(备件)

6ES7193-4JB00-0AA0

160 个参考识别标签

6ES7193-6LF30-0AW0

一卷标签卷(含 500 个标签条),浅灰色

6ES7193-6LR10-0AA0

一张 DIN A4 标签纸(含 1000 个标签条),浅灰色

6ES7193-6LA10-0AA0

更多信息

Internet:http://www.siemens.com/ET200SP